E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 35 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] CC113L:CC115L/CC113L
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、HG: 我已经测试了射频器件命令来读取数据、它对
CC1310DK
和旧版 TX 器件都有效。 但是、我注意到有一些额外的数据附加到 RX 缓冲区、如随附的图像中所示。 能否向我介绍一下为什么我在固定数据长度时会收到更多数据? 此外 、如果您具有、请为我提供一个与 MSPM0连接的示例代码。 此致 斯坦尼斯卢斯
4 个月前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] CC1310:SmartRFStudio - Blackhawak XDS100V2
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Sani: XDS100v2将不起作用、具体如下所示: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/472991/
cc1310dk
-ccs-xds100-xds200 必须继续使用内部…
1 年多前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: CC1310: rfpacketRx_CC1310DK_TI_CC1310F128等这个例程是在那个SDK中可以找到
Susan Yang
已解决
wei xin xin 说: " rfpacketRx_
CC1310DK
_TI_CC1310F128" 这个工程应该是针对
CC1310DK
的 https://www.ti.com.cn/store/ti/zh/p/product/?p=
CC1310DK
2 个 CC1310 评估模块,具有 7x7 mm 封装 (RGZ)、外部偏置、差分射频输出,支持 779-930 MHz 频段 2 根拉杆天线 2 个 SmartRF06 评估板 目前的SDK内的代码基本都是launchp…
2 年多前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
Answered
RE: [参考译文] CCS/CC1310:在 RF_cmdPropTx 执行期间的 ERROR_PAST_START 状态
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 感谢您的回答。 以下内容来自 TI-RTOS CC13XX 和 CC26XX 2.21.01.08版本说明 支持的板 为以下电路板提供了示例: CC1310_LAUNCHXL LaunchPad
CC1310DK
开发套件 BR Leonid
4 年多前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
Answered
[参考译文] CCS/SMARTRF06EBK:CC1310DK
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/847363/ccs-smartrf06ebk-
cc1310dk
器件型号: SMARTRF06EBK 工具/软件: Code Composer Studio TI-RTOS 的问题。 当我使用…
已回答
4 年多前
Code Composer Studio™︎(参考译文帖)
Code Composer Studio™︎(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] CCS/CC1310:缺少 CC1310开发套件示例
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 你好 具有
CC1310DK
示例的 SDK 的最后一个版本是1.40.00.10。 如果您希望访问该旧版本、请参阅以下链接: http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_resource_explorer.html#changing-software-versions (请注意、上述内容适用于 CCS 中的 Resource…
4 年多前
Code Composer Studio™︎(参考译文帖)
Code Composer Studio™︎(参考译文帖)(Read Only)
SimpleLink MCU视频教程
gaoyang9992006
基于SimpleLink的超低功耗无线MCU平台
CC1310DK
如何开始使用CC1310 Packet RX / TX示例 TI SimpleLink™ 平台 MSP432™:低功耗DNA与ARM的完美集合_2016 TI 嵌入式产品研讨会实录 WCS (5a) CC3100 CC3200 SimpleLink WiFi (1) WCS (5b) CC3100 CC3200 SimpleLink WiFi (2) WCS (5c) CC3100 CC3200 SimpleLink…
4 年多前
其他微控制器
其他微控制器论坛
Answered
RE: [参考译文] CCS/CC1310:如何为堆栈生成十六进制文件?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 我已经从驱动程序示例文件夹中的 TI-RTOS for CC2650 (v2.21.00.06)导入了空示例。 除了替换 board.h 和
CC1310DK
*之外,我没有对代码做任何更改。* 我在 以下位置上传我的文件夹(包含一些屏幕截图):gentil.com/.../cc1310-empty.zip
5 年多前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] CC1310:将 Resource Explorer 更新为适用于 CC13xx/CC26xx 的 TI-RTOS 的当前版本
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 David: 感谢您指出这一点、对于由此给您带来的不便、我深表歉意。 我同意、对于我们销售的所有套件、我们的软件包中应包含板级配置文件。 但是、
CC1310DK
和相关的 EMK 仍处于停产状态、因此未来不会有任何更新专门包含这些电路板的电路板文件。 正如线程中指出的、使软件在 CC1310EM-7xD 上运行只是更新板级配置文件的问题。 旧 TI-RTOS 版本中的板级配置文件和…
5 年多前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: CC1310 无线唤醒
Alvin Chen
已解决
1. * Represents the time in which we need to receive corrConfig.numCorr* correlation peaks to detect preamble. * When continously checking the preamble quality, this period has to be wide enough to also contain the sync * word, with a margin…
5 年多前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题