• CC2640R2F

    请问TGAP_CONN_SCAN_INT与TGAP_CONN_EST_SCAN_INT有什么区别?
  • CC2640R2F

    你好: 芯片: CC2640R2 程序: 主从一体 在使用的过程中出现了,死机的问题。 1. 我已经打开了看门狗功能,而且是用定时器产生事件,然后在任务里面喂狗的。内部看门狗还不能保证不发生死机问题吗? 2. 在蓝牙连接后,串口通信和蓝牙通信量比较大,是否有可能是缓存不足引起的死机?
  • CC2640R2F IOS 系统如何获取 Mac Addr

    Hi TI JRs: 请问 苹果手机,也就是 IOS 系统上如何获取 Beacon 设备的 Mac Addr。 Android 手机可以读到 Mac Addr,IOS 的至今没有找到方法。 谢谢
  • #CC2640R2F sensor tag 死机,搜索不到蓝牙问题

    SDK 版本: CC2640R2F SDK 1.40 , 例程:C:\ti_142\simplelink_cc2640r2_sdk_1_40_00_45\examples\rtos
  • CC2640R2F kCBAdvDataServiceData 在代码里是在哪

    Hi TI JRs: 请问下, kCBAdvDataServiceData 在代码里是在哪? 谢谢
  • CC2640R2F Task 的优先级问题

    Hi Ti JRs: 请教个关于 Task 优先级的问题,我用的是 SimpleBroadcaster 例程。 我看代码里有 GAPROLE_TASK_PRIORITY、SBB_TASK_PRIORITY 这些 优先级值,还有在 main() 函数里下面几行注释; 请问下: 1. 是不是数值越少,等级越高吗? 2. 一共有多少个优先等级? 3. 这些优先等级是控制什么的? 4. 如果我自己想加个 Task,应该定义成哪个等级? 谢谢 /* Start tasks of external images - Priority 5 */ /* Kick off profile - Priority 3...
  • CC2640R2F 有没有重启的函数

    Hi TI JRs: 请问有没有重启的函数?谢谢~~ 我用的 SDK 包是 simplelink_cc2640r2_sdk_4_20_00_04。
  • 我在CC2642R1f中使用的是CC2640R2F的projectzero.c有如下警告该如何解决

  • CC2640R2F 能通过 Flash Programmer 读到 NV 里的数据吗

    Hi TI JRs: 请问能通过 Flash Programmer 2 读到 CC2640R2F NV 里的数据吗? 我往 BLE_NVID_CUST_START 里写了数据,我想验证下是否写成功了