E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 2,133 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
LAUNCHXL-CC26X2R1: CC26x2 TI提供的bootloader在flash的起始位是和大小在哪里?
壮壮
TI 认为已经解决
Part Number: LAUNCHXL-
CC26X2
R1 Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
CC26x2
TI提供的bootloader在flash的起始位是和大小在哪里?
3 个月前
Bluetooth
蓝牙论坛
RE: LAUNCHXL-CC26X2R1: Bootloader文档中0x0000.7FD8怎么理解中间的小数点?是偏移位置还是其他含义?
Links
查看之前 Yolande 的回复 e2echina.ti.com/.../launchxl-
cc26x2
r1-
cc26x2
-ti-bootloader-flash
23 天前
Bluetooth
蓝牙论坛
LAUNCHXL-CC26X2R1: CC26x2开发板 接板外天线比板上天线获取的RSSI更为准确?
壮壮
TI 认为已经解决
Part Number: LAUNCHXL-
CC26X2
R1 ne
3 个月前
Bluetooth
蓝牙论坛
RE: LAUNCHXL-CC26X2R1: CCS编译ProjectZero工程后生成的project_zero_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang.hex,使用Uniflash下载后CC2642R1/CC2652开发板不能正常运行
Alice
您好, 全部文档在这儿 Documentation Overview 如果您想了解编译和下载可先查看 Quick Start Guide for SimpleLink CC13x2 or
CC26x2
SDK — SimpleLink CC13x2 /
CC26x2
SDK Quick Start Guide 3.40.00.xx documentation
15 天前
Code Composer Studio
Code Composer Studio 论坛
RE: CC1310: 射频如何使用内部晶振
Yolande Wang
来自 https://www.ti.com/lit/an/swra640g/swra640g.pdf: :CC13xx/CC26xx设备有两个晶体振荡器,如图6-1所示。高频晶体振荡器(HFXOSC)在CC13x0/CC26x0以24 MHz运行,在CC13x2/
CC26x2
以48 MHz运行,是必须运行RF的。” 内部振荡器不适合射频。
1 个月前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
Answered
RE: CC2540: CC2540能同时作为central和peripheral吗?
Galaxy Yue
已解决
问:如何同时进行主从器件(即 Peripheral & Central )连接? 答: 请在“ble_examples”repo下的SimpleLink GitHub 页面 上查看multi-role 示例应用。使用multi-role 示例应用程序,可以在任何GAP角色( Peripheral 或 Central )下建立多设备同时连接。对于CC2640R2、CC13x2和
CC26x2
SDK,该SDK中包含multi-role 例程。
2 个月前
Bluetooth
蓝牙论坛
Answered
RE: LAUNCHXL-CC26X2R1: 自动连接
Yolande Wang
已解决
您好, Wei Pan 说: 主机端扫描到我指定的从机Mac地址就自动连接 大致的逻辑和步骤是: 在主机
cc26x2
设备上启用BLE扫描功能,并设置一个扫描回调函数。 在扫描回调函数中,处理扫描到的BLE广播数据,检查是否包含从机的MAC地址。 如果扫描到目标设备的MAC地址,主机设备就尝试连接到该从机设备。 以下是一个示例代码的概览: #include "ti/drivers/net/wifi/simplelink.h" #define TARGET_MAC_ADDRESS "00:11…
1 个月前
Bluetooth
蓝牙论坛
RE: LAUNCHXL-CC26X2R1: 如何获取广播状态
流水飘花
TI 认为已经解决
TI的
CC26X2
如何获取广播状态,有寄存器或者API接口吗? simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24
3 个月前
Bluetooth
蓝牙论坛
Answered
RE: CC2652R7: 使用CC26X2 SIMPLELINK SDK套件,无法查看宏是否调用
Alex Zhang
已解决
在编译完成后 您这边可以进行 CTRL + F 进行 行检索 或者是 CTRL + H 进行全局检索
7 个月前
Zigbee 和 Thread
Zigbee 和 Thread 论坛
RE: CC2640R2F: 现在是否支持mesh组网
Galaxy Yue
您好, CC2640r2f目前不支持mesh组网,推荐使用
CC26X2
3 个月前
Bluetooth
蓝牙论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题