Other Parts Discussed in Thread: CSD18540Q5B 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196483/lm25116-webench-proposed-design-does-not-align…
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Robin、
感谢您的查询。 可以使用 NTC 热敏电阻来监控 FET 温度。 应将其安装在尽可能靠近 FET 的位置、并需要线性化电阻器网络。 您可能还想通过以下链接了解 TI 的硅基热敏电阻产品。
https://www.ti.com/sensors/temperature-sensors/thermistors/overview.html
此致、
John Wallace…
Part Number: LM25116 Other Parts Discussed in Thread: CSD18540Q5B 如下图,使用LM25116和CSD18540Q5B将24V降压到5V,在空载时,24V电源显示为0.06A,PQ1温度50度左右,PQ2温度45度左右;在5V抽载5A时, PQ1温度85度左右,PQ2温度80度左右,在5V抽载13A时,温度会短时间内上升到120多度,这三个情况都不符合理论设计,如果将输入电源从24V降到12V,温度上升明显要慢,温度要低一点。SW引脚波形如下图…