• 如何理解DRV5011的ICC电流

    。因为贮存时间内需要尽可能低的电流消耗。 看到 DRV5011 的ICC电流约为2.3mA左右,纽扣电池容量约100mAh左右,显然消耗太大。现在不理解该ICC参数。看到 DRV5032 的ICC电流在
  • 霍尔传感器在表类防拆检测中的应用

    作者: Yuan Tan 全球因为偷电和非技术性损失巨大,大大影响了供电部门和用户的利益。拆表是一种常见的非技术性损失,通过停表和减慢表等方式来少交电费。为了尽量杜绝这种现象的发生,防拆检测功能十分重要。 图1 表壳外观 传统的拆表检测可以用机械设计来完成。在表壳上做一个向下突起的部分,再在PCB对应的位置上放置一个按钮,使表壳突起的部分压住按钮,按钮的输出和MCU的input口链接。当有人打开了表壳,表壳和按钮分开,改变了MCU的输入,MCU报警。这种传统做法成本低...
  • TI.com 线上采购专场 (智能楼宇篇)限时优惠,最低可享7 折优惠!

    更新-10/31/2020:该限时促销活动现已结束。感谢您对TI.com的支持,后续将推出更多不同产品折扣活动,请您持续关注。 TI.com 值购,便利直达。在这里,您可以获取海量正品现货并享受超值线上价格*。从设计初期到量产阶段,TI 可满足您的购买需求——人民币交易结算、增值税发票开具、多样化支付方式(包括银联企业/个人网银、支付宝、微信支付)、选购剪切带、完整卷带、定制卷带和订购预发布产品。线上下单,最快2天可达。设置配送区域为 China 并以 CNY 结算...