E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 5 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] DRV8840EVM:无法找到 LabView 运行时引擎
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Nathan、 感谢您在论坛上发帖。 安装 GUI 时、您是否按照用户指南中的步骤5和6进行了操作? 确保在步骤5和步骤6中选择 LabVIEW RTE 框、将地址和端口框留空、然后单击"下一步"。 这将安装运行时引擎。
2 年多前
电机驱动器(参考译文帖)
电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] DRV8840:在 DRV8840 Isen 引脚上观察到大过冲。
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Nakai-San、 这在有刷直流电机中很常见。 ISEN 引脚上的电压过冲是多少? 在输出和电机之间添加铁氧体磁珠或电感器有助于降低电流电平。
DRV8840EVM
具有与 Isen 电阻器并联的0.1uF 电容。 如果未安装该电容器、添加该电容器也会有所帮助。
3 年多前
电机驱动器(参考译文帖)
电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] DRV8840EVM:USB 通信不可用、LED 不闪烁
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Shuhei、 LED 看起来是正确的。 您是否尝试在“属性”“驱动程序”页面中设置与“窗口7”兼容的端口? 在我的一侧、我将检查我们的 GUI 发布计划、看看我们是否有用于
DRV8840EVM
的新 GUI、它可以解决窗口10问题。
5 年多前
电机驱动器(参考译文帖)
电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] DRV8840:允许的逻辑电压级别(虚拟机未通电时)
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好,Martin, 切换nReset和nSLEEP都清除了
DRV8840EVM
上的OCP事件。 要创建事件,OUT1和OUT2已短路。 输出被禁用,ENBL引脚被设置为逻辑低电平。 短款已被移除。 然后 切换nReset或nSLEEP。 在nReset或nSLEEP的上升沿上,输出再次处于活动状态。
6 年多前
电机驱动器(参考译文帖)
电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] DRV8840:当电动机线圈的连接断开时,DRV8840受到保护
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好,Gavin: 主板上应该有一个大容量电容器。 请参见
DRV8840EVM
示例。 EVM具有用于散装的100uF电容器(C7)。 每个VM引脚上还有一个0.1uF电容器。
7 年多前
电机驱动器(参考译文帖)
电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题