E2E™ 中文支持论坛

  • 菜单
  • 用户
  • 菜单
  • 搜索
  • 用户
E2E™ 中文支持论坛
  • 技术论坛
    • 模拟与混合信号
    • 数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器
    • 微处理器 MCU
    • 无线连接
    • DLP® 产品
  • 技术文章
    • DLP® 技术
    • 大学计划
    • 嵌入式处理
    • 工业
    • 德州仪器招聘咨讯
    • 模拟
    • 汽车
    • 电源管理
  • 其它资源
    • 意见与反馈
    • TI大学计划
    • 文件中心
  • TI 培训
  • 连接
  • 取消
  • English
  • Hua Jiang4
    Hua Jiang4
    • 9 个月前
    • 电源管理
    • 电源管理

    电源IC TPS54340 EMI问题

    在产品做认证的过程中发现有EMI问题,测试机构回复是由于 TPS54340 导致的,具体整改方案为在 TPS54340 的肖特基二极管上串联一个磁珠,可有效地降低辐射量,但又带来了一个新问题,就是电源的带载能力大大减弱,带载能力仅有1安培左右。这种方案显然是不行的。 依稀记得,能有效降低BUCK电路EMI的解决方案有两个:1、在BOOT和SW引脚的电容C上串联一个电阻;2、在SW添加一个RC滤波器。不知哪种方法更适合 TPS54340 ,或者有更加nice的方法。 另,在TI的官网上,看到...
  • user4136358
    user4136358
    • 3 个月前
    • 电源管理
    • 电源管理

    TPS54821辐射EMI超标

    • 已回答
    (请访问站点以查看此文件)只在TOP层有12VDC—DCDC—DC_5V走线,在底下的其它层基本是GND。TPS54821电路布局位置在板的右下角
  • user3805731
    user3805731
    • 8 个月前
    • 电源管理
    • 电源管理

    TPS54360电源芯片应用到EMI RE超标

    最近我们设计的一个产品,使用2颗 TPS54360 ,分别输出3.9V电压,输入电压为48V。在产品正常工作时,测试EMI RE 30-100Mhz频点出现超标,产品工作时3.9V输出电流约1A,以下为电源电路图跟EMI RE测试的图片,请大家帮忙看下,有什么好的改善方案,官网上说输入增加一个滤波器,不知道对辐射有没有抑制效果
  • Annie Liu
    Annie Liu
    • 1 个月前
    • 电源管理
    • 电源管理

    【资料分享】低功耗AC / DC电源的实用EMI注意事项

    低功耗AC / DC电源的实用EMI注意事项 EMI简介 差模EMI 共模EMI CM EMI的缓解方案 共模扼流实用性 变压器对CM EMI的影响 Final Result and Summary 6.Practical EMI Considerations for Low-Power ACDC Supplies.pptx
  • Annie Liu
    Annie Liu
    • 3 个月前
    • 电源管理
    • 电源管理

    UCC12050具有集成变压器和超低 EMI 的 500mW 隔离式偏置电源限时促销,最低75折!

    更新-12/31/2020:该限时促销活动现已结束。感谢您对TI.com的支持,后续将推出更多不同产品折扣活动,请您持续关注。 TI.com 值购,便利直达。在这里,您可以获取海量正品现货并享受超值线上价格*。从设计初期到量产阶段,TI 可满足您的购买需求——人民币交易结算、增值税发票开具、多样化支付方式(包括银联企业/个人网银、支付宝、微信支付)、选购剪切带、完整卷带、定制卷带和订购预发布产品。线上下单,最快2天可达。设置配送区域为 China 并以 CNY 结算...
  • user4839178
    user4839178
    • 2 个月前
    • 技术文章
    • 电源管理

    评论 EMI 的工程师指南第 8 部分 — 隔离式 DC/DC 电路的共模噪声抑制方法

    同问参考文献是什么?能给参考文献或者链接吗?
  • Cooper Zhang1
    Cooper Zhang1
    • 12 小时前
    • 接口/时钟
    • 接口/时钟

    TPD4F003

    ST 耳机的2线EMI滤波器 + 麦克风的2线EMI滤波器EMIF04-EAR02M8马上停产,寻求推荐物料,客户表示可以将RC /LC 部分拆分推荐,目前 TPD4F003 只满足RC部分的EMI保护,可有针对LC部分的选型推荐吗
  • Marvellous Liu
    Marvellous Liu
    • 7 个月前
    • 电源管理
    • 电源管理

    RE: 请教,一个电源里有多个DC-DC电路,他们的开关应该如何选择?

    开关频率越高,电感取值越小,但是频率高容易产生EMI问题。
  • Kailyn Chen
    Kailyn Chen
    • 6 个月前
    • 接口/时钟
    • 接口/时钟

    RE: DS90ub960 Routing FPD-Link III Signal Traces and PoC Filter

    Hello, it means the Quad Mini-FAKRA connector. Please refer to the blue marked connector of the EVM user's guide:. As to the impact, it mainly consider the EMI issue and the impedance discontinuity.
  • Amy Luo
    Amy Luo
    • 3 个月前
    • 音频
    • 音频

    RE: TPA3116D2要是PBTL输出,提高开关频率是不是发热量要小一些,但是干扰会不会大些。

    效率不会提高,不同的开关频率是为了避免AM干扰,可查看数据手册7.3.16 AM Avoidance EMI Reduction章节
>
TI E2E™ 中文社区
  • 技术论坛
  • 技术文章
  • TI培训
  • 用户设置
TI E2E™ 其它资源
  • TI大学计划
  • 文件中心
  • 意见与反馈
更多社区资源
  • TI E2E™ 英文社区
  • TI 论坛 @ 21IC
  • TI 论坛 @ EEworld
  • TI 论坛 @ 21Dianyuan
  • TI 论坛 @ Dianyuan
更多技术资源
  • WEBENCH® 设计中心
  • 产品支持
  • 技术文档
  • TI设计网络
  • TI技术文章

TI服务“按原样”提供。TI以及内容的各个供应商和提供者均没有声明这些材料适用于任何目的,并且不对这些材料提供保证和条件,包括但不限于任何隐含的适销性、针对特定用途的适用性、所有权和不侵犯任何第三方知识产权的所有默示保证和条件。TI以及内容的各个供应商和提供者均没有声明这些材料适用于任何目的,并且不对这些材料提供保证和条件。无论明示或默示,TI都没有通过禁止反言或其他方式授予任何许可。使用本网站的信息可能需要第三方的许可或TI的许可。

本网站的内容可能包含或受制于特定的使用指南或限制。本网站内容的所有发布和使用均根据本网站的使用条款;使用该内容的第三方同意遵守任何限制或指南,并遵守本网站的使用条款。TI、内容的供应商和提供者有权在任何时候对内容和材料、其产品、程序和服务进行更正、删除、修改、提升、改进和其他改变,或移动或停止任何内容、产品、程序或服务,恕不另行通知。

关注我们 Sina Weibo WeChat
TI全球网站 | 联系我们 | myTI登录 | 企业公民

德州仪器 (TI) 是一家跨国性的半导体设计与制造公司。因具有100,000+个以上模拟IC和嵌入式处理器而独树一帜、同时兼备软件、工具以及业界最大的销售团队/技术支持团队。

© Copyright 1995-2020 Texas Instruments Incorporated. 版权所有.
注册商标 | 隐私保护 | 使用条款