搜索提示
找到 3,747 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
    Answered
  • RE: 求助 TM4C1294 应用升级该如何实现?哪里有配套的例程

    Holly Gu
    Holly Gu
    已解决
    如果直接用ROM里的ETHERNET BOOT LOADER + LM FLASH PROGRAMMER可以么?
    • 9 年多前
    • 其他微控制器
    • 其他微控制器论坛
  • Answered
  • RE: 有没有机会在CC1310芯片的MARK上看出生产日期 ,然后确认是不是版本 B ?

    Butterfly
    Butterfly
    已解决
    用 SmartRF Flash Programmer 2 v.1.7.2以上版本看芯片版本,V2.1是B版本。V2.0是A版本。 看 卷轴 标签也可以 详细参考: http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC1310_rev_B_PCN_information
    • 8 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • Answered
  • RE: cc2530的下载问题

    Susan Yang
    Susan Yang
    已解决
    您有没有用SmartRF Flash Programmer试一下能否能成功给协调器下载程序?
    • 8 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] RTOS/CC1310:串行引导加载程序可与 XDS110调试器配合使用、但不可与 USB TTL 转换器配合使用

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 如果您使用 Flash Programmer 2而不是 sblAppEx.exe 通过 USB TTL 转换器进行更新、它是否起作用?
    • 7 年多前
    • 低于 1GHz(参考译文帖)
    • 低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] CC2540:用作独立 MCU 所需的硬件和软件

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 好的、刚才意识到我不需要 CCS、而是需要 Smart RF Flash Programmer。 以及 CC Debugger… 对吧?
    • 7 年多前
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1312R1:Sensor Controller Studio 固件降级

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 感谢您通知我此变通办法。 当我与 SmartRF Studio 和 Flash Programmer 2的开发人员谈论这一点时、他们没有提到这一点。 我希望该解决方案能帮助您摆脱许多不幸的头痛。
    • 6 年多前
    • Code Composer Studio™︎(参考译文帖)
    • Code Composer Studio™︎(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] TM4C129ENCPDT:EK-TM4C129EXL:Cortex_M4_0:文件加载程序:验证失败:地址0x000000000000的值不匹配请验证目标内存和内存映射。 以下为 Cortex_M4_0:连接到目标时出错

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Unknown 说: 我尝试过装有 TM4C129ENCPDT 的定制电路板(同一个 IC 焊接在电路板上)已尝试使用"器件 UART 通信"代替 ICDI。 -我不清楚你的意思是什么"设备 UART 通信"而不是 ICDI ? 在定制电路板上、是否有可通过外部调试探针连接的 JTAG 连接器? -给我显示一个屏幕截图,你选择"设备 UART…
    • 2 年多前
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: 使用CCS3.3烧录28031的时候出现系统时钟非法

    Seven Han
    Seven Han
    cmd文件是RAM的还是flash的? 建议按下步骤尝试重新烧录,编译后连接好仿真器,若使用ram的cmd文件需要用file-load symbol,若使用flash的cmd用 on-chip flash programmer;
    • 8 年多前
    • C2000 微控制器
    • C2000™︎ 微控制器论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] CCS/LM3S2D93:Stellaris

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Deepika、您好。 尝试使用 Uniflash 或 LM Flash Programmer 擦除整个闪存。 -kel
    • 7 年多前
    • Code Composer Studio™︎(参考译文帖)
    • Code Composer Studio™︎(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: CC1310程序下载的简单办法

    xyz549040622
    xyz549040622
    1.用CCS可以配置生成的是.bin还是.hex文件的。 2.必须可以的呀。用SmartRF 闪存编程器。 www.ti.com.cn/.../flash-programmer
    • 8 年多前
    • 意见与反馈
    • 意见与建议 (Read-Only)
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。

  • 发布新问题