搜索提示
找到 3,747 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
    Answered
  • RE: [参考译文] CC2640R2F:我是否刚刚使 CC2640R2砖型?

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 只要您设置了#define SET_CCFG_ERASE_CONF_CHIP_ERASE_DIS_N 0x1、就应该可以执行批量擦除。 如建议的那样,请尝试使用 Flash Programmer 2。 如果这似乎不起作用、您能否报告症状?
    • 6 年多前
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: CC2540 USB Dongle 下载程序

    lu liu91
    lu liu91
    谢谢 不过还是没有解决问题 我刚才都把自己绕晕了 我是用ble device monitor读不到设备,然后上网查要用CCDEBUGER下载程序到USB Ddongle 然后我就用SmartRF Flash Programme下载。 用的是CC DEBUGER的 DEBUG那个口,然后就是找不到USB dongle 下载不进去 。哎。。。。。。。
    • 7 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • RE: CC2640R2F 打完干扰之后软件复位会进入HIB状态

    AndyChen
    AndyChen
    出现了“HIB”后,功耗如何? → 功耗不是很好确定, 因为外围电路比较多 , 有时触摸芯片都会被打死, 所以不是很好确认CC2640出于死机状态时的功耗。 如果IDE (不知你是ccs还是iar) JTAG还能连回去吗? → 打死之后不需要重新上电, 直接接上XDS, 在Flash Programmer 2中是可以检测到IC并进行烧录的。
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • Answered
  • [参考译文] TM4C1233H6PM:EEPROMInit 不返回

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TM4C1233H6PM 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1075855…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: [参考译文] CC2640R2F:通过 cJTAG 进行编程

    admin
    admin
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 如果您使用 SmartRF 闪存编程器2 cJTAG、则所需的连接为 nRESET、JTAG_TMS、JTAG_TCK、GND、3.3V 您还可以使用 Smart RF Flash Programmer 2 UART 接口对目标板进行编程。 您可以制作基于 Windows 的自定义软件来执行 UART 命令。 -le;
    • 6 年多前
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] MSP430FR2311:您能不能帮助推荐在线闪存编程器

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/942607/msp430fr2311-can-you-kindly-help-recommend-the-online-flash…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
    • MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: CC2541如何解除写保护?

    Viki Shi
    Viki Shi
    请问你用的是什么工具?如果是SmartRF Flash Programmer的话,用户手册上就有介绍: www.ti.com/lit/ug/swru069g/swru069g.pdf
    • 9 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • RE: 28377debug遇到问题

    Seven Han
    Seven Han
    您jtag连接是好的,芯片被锁有以下情况:一是工程中加载了DSP281x_CSMPasswords.asm或者更改了flash programmer密码区的值,二是在烧写的时候电源不稳定也会导致flash被锁。
    • 8 年多前
    • C2000 微控制器
    • C2000™︎ 微控制器论坛
  • RE: tm4c1294的板子上只留了swd接口,能否通过tm4c123g评估板用LM flash软件中的ICDI swd模式给芯片烧程序?

    Susan Yang
    Susan Yang
    您可以看一下 user manual 内的说明 2.3 In-Circuit Debug Interface (ICDI) The Tiva C Series LaunchPad evaluation board comes with an on-board In-Circuit Debug Interface (ICDI). The ICDI allows for the programming and debug of the TM4C123GH6PM using the LM Flash…
    • 7 年多前
    • 其他微控制器
    • 其他微控制器论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:simple_peripheral 无法更改广播名称

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 它现在可用于以下过程。 现在可以看到自定义名称。 使用 Smart RF Flash Programmer 2首次对 simple_peripheral_cc2640r2lp_app 和 simple_peripheral_cc2640r2lp_stack 进行编程 然后 使用 Smart RF Flash Programmer 2对 bim_oad_offchip、simple_peripheral_cc2640r2lp_app_oad_offchip…
    • 9 年多前
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。

  • 发布新问题