搜索提示
找到 3,747 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] TMDSIDK437X:TMDSIDK437x 上 QSPI-Flash 的闪存编程
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Bernd、 用于对闪存进行编程的第二个命令中的器件类型应为2 (对于 QSPI)、而不是3: C:\ti\uniflash_7.0.0>dslite.bat --mode processors -h Executing the following command: > C:\ti\uniflash_7.0.0\processors\ProcessorSDKSerialFlash…
4 年多前
处理器(参考译文帖)
处理器(参考译文帖)(Read Only)
RE: 通过Mark 区分CC1310的版本?
Butterfly
1. 用工具识别,芯片用SmartRF Flash Programmer 2(V1.7.2以上版本) 或者 SmartRF Studio (v2.4.3 以上版本)连接, 左下角会显示, 2.0表示A版本,2.1表示B版本
8 年多前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
Answered
RE: [参考译文] EK-TM4C129EXL:连接到目标时出错
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 根据您的描述、我的理解是电路板上仍然有 project0代码? 是这样吗? 您最初在 TivaWare 中对常用示例进行编程的 project0代码是还是您自己的代码? 如果它是您自己的代码、它与库存闪烁示例有何不同? 两个电路板都有相同的问题、还是仅一个? 您是否可以重新启动 CCS 并重试? 它会产生什么影响吗? 您是否可以使用 LM Flash Programmer…
2 年多前
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] CC1310:与 CC1101通信
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 使用 SmartRF Studio 或 Flash Programmer 2连接到芯片、这些工具可以告诉您拥有的版本。
7 年多前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
RE: Tiva C 器件自带bootloader使用问题
razi cao
这个手册讲的是怎么自定义Boot Loader,而我只是想用出厂自带的,配合LM Flash Programmer来升级。就像MCU没有烧写时能通过LM Flash Programmer烧录软件。
11 年多前
其他微控制器
其他微控制器论坛
CC2640能在应用层代码中配置CCFG吗?
甜甜的大香瓜
我试过flash programmer能修改CCFG,但我想在代码中修改CCFG的寄存器数值。 请问有可行性吗?如果能的话,该如何操作呢?谢谢。
8 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
RE: [参考译文] CC1352P:故障设备故障排除
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好, 由于您的反馈表明这种行为是半正常的,我重新尝试了 JTAG,并且在交换了可能是间歇性的电缆后,它正在通过 JTAG 进行部分工作。 但我仍然有问题。 Uniflash 和其他工具告诉我需要执行强制大规模擦除。 我可以从 UniFlash 或 Flash Programmer 2启动强制大规模擦除。 在这两种情况下,擦除似乎都没有任何问题,但它只是告诉我需要再次擦除…
3 年多前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
Answered
CC2650 Launchpad无法识别设备
SingKo
已解决
Other Parts Discussed in Thread: CC2650 CC2650 Launchpad与PC连接后,SmartRF Flash Programmer 2识别设备是unknown
已回答
9 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
Answered
[参考译文] CCS/TMS320F28030:CSS 片上闪存编程器
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/815305/ccs-tms320f28030-css-on-chip-
flash-programmer
器件型号: TMS320F28030 工具/软件:Code…
已回答
6 年多前
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: TM4C1294读不到有效地MAC地址
Butterfly
已解决
MAC 地址是放在 USERREG0 和 USERREG1 可以用LM Flash Programmer 来读写 自己写MAC 地址,一定要点Commit MAC address, 如果要擦除回到FF的状态,点Unlock, 按住Reset, 重新上电
8 年多前
其他微控制器
其他微控制器论坛
<
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题