搜索提示
找到 3,747 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
  • cc1310 串口升级 flash操作异常

    use use
    use use
    串口升级握手,读取状态等都是正常的,然后就用发送CMD_SECTOR_ERASE(0x26)擦除0x1000地址4K数据,boot没有应答ACK,读取状态也没有应答。重新上电握手通信又是正常的。用Flash Programmer 2查看0x1000~0x2000地址数据是0xff,的确是擦除成功了,为什么boot没有回应ack,之后所有通信都没有?升级boot如何对flash擦除和写入,有什么特殊要求?
    • 7 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • Answered
  • CC3551E: Unable to connect to cc3551e.xds110 error:-165

    ? ?
    ? ?
    已解决
    Part Number: CC3551E SDK:simplelink_wifi_sdk_9_20_00_06_eng simplelink_wifi_toolbox_win_3.2.14 example:network_terminal. Use the latest chips. After using the latest SDK and chip, it worked properly at the beginning. However, suddenly it gave an error…
    • 已回答
    • 4 个月前
    • Wi-Fi
    • Wi-Fi 论坛
  • RE: SimpleBLEPeripheral例程烧在cc2640上广播只有一次问题

    Barbara Wu
    Barbara Wu
    2640和2650的EVM芯片版本是否是一样的? 用flash programmer看一下
    • 10 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • RE: [参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1350:带CCS 7.2 的砖式CC1350 LaunchPad

    admin
    admin
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 当您启动Flash Programmer 2时,它能否识别LAUNCXL-CC1350上的XDS110调试器?
    • 8 年多前
    • 低于 1GHz(参考译文帖)
    • 低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: 请问tm4c 1233 的JTAG的TMS、TDI、TDO三个管脚设置成复用过后,再无法正常烧录程序,如何解决?

    xyz549040622
    xyz549040622
    已解决
    LM Flash programmer,一个串口烧写工具
    • 10 年多前
    • 其他微控制器
    • 其他微控制器论坛
  • CC1310-LAUNCHPAD 烧录adcbufcontinuous例程后,CPU芯片发烫

    Mings Liu
    Mings Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC1310 您好, 我用CC1310 LAUNCHPAD 开发板烧录adcbufcontinuous,通过串口读出了数据,但是一会后芯片发烫严重,测量了电流高达312mA,我用Flash Programmer擦除后,电流还是很高,发烫严重,请问这种情况怎么解决呢?是cpu内部出了问题了吗?该怎么检测。 谢谢!
    • 7 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • CC140XP-DESIGN: CC1312R1F3RGZR--Application for Development Tutorial

    zayne
    zayne
    TI 认为已经解决
    Part Number: CC140XP-DESIGN Other Parts Discussed in Thread: CC1312R I saw in the manual of CC1312R that there is 352KB of programmable flash memory and 256KB of ROM for storing the protocol stack. My understanding is that 352KB of flash memory is used…
    • 3 个月前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • RE: CC2640芯片发热严重,但是可以正常烧写,有人知道原因吗?

    chao yang11
    chao yang11
    多谢,芯片是7×7的,flash programmer 2读出来chip vision 是2.0,焊接应该没问题,我后面把芯片吹下来量了一下,发现中间的地焊盘和22引脚(VDDS3)是短路状态,但是奇怪的是为什么还可以工作,实在不理解
    • 8 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • Answered
  • CC2541 的keyfob程序中怎么去修改设备的MAC地址?

    dan xi
    dan xi
    已解决
    Hi TI的工程师, 我现在在开发防丢器的时候用的是keyfob的程序,用的是CC2541F256的芯片;请问下面图片中的Address地址代码中哪里可以修改,我用的是ble-cc254x-1.3.2的协议栈。有的人跟我说是可以用SmartRF Flash Programmer软件来修改,但我没有找到在哪里弄?? SmartRF Flash Programmer
    • 已回答
    • 11 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • Answered
  • [参考译文] WEBENCH®︎工具/TM4C123GH6PM:任何可使用 LM 闪存编程器停止内存刷新的代码

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/878461/webench…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。

  • 发布新问题