搜索提示
找到 3,748 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
    Answered
  • RE: [参考译文] CCS/TMS320F28069:CCS 7代码调试问题

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Yash Shah、 好的。 当您运行"测试连接"检查时、它是否成功? 如果是、您能否尝试以下过程: 启动 F28067目标配置->连接到 CPU 目标(右键单击并连接)->转至顶部的'Tools'->选择'On-Chip Flash Programmer '->在新打开的窗口中单击'Erase Sectors '并查看它是否成功。 …
    • 6 年多前
    • C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)
    • C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)(Read Only)
  • [参考译文] CC1110-CC1111:在 SmartRF 闪存编程器和 SmartRF Studio 上注册为 CC2431

    admin
    admin
    Other Parts Discussed in Thread: CC2431 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/925787/cc1110-cc1111-registering-on-smartrf-flash-programmer…
    • 5 年多前
    • 低于 1GHz(参考译文帖)
    • 低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: 调试TM4C123G launchpad 的时候“Error connecting to the target:Frequency is out of range.:”

    xyz549040622
    xyz549040622
    用LM Flash Programmer 擦除整个芯片试试
    • 11 年多前
    • 其他微控制器
    • 其他微控制器论坛
  • RE: 无法烧写9B92,求助!

    mign kong
    mign kong
    LM Flash Programmer擦除或者写入Flash是否需要做什么设置呢?我试了一下依然没有用。另外,解锁也是用LM Flash Programmer吗?
    • 12 年多前
    • 存档论坛
    • 基于 Stellaris®︎ ARM®︎ Cortex™︎-M3 的 MCU (Read-Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] RTOS/CC2640R2F:CC2640R2:使用 JTAG 后软件系统复位、未进入 BIM

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Niranjan、 非常感谢。 这将非常有帮助。 遗憾的是、我知道 Smart RF Flash Programmer 2没有计划更新。 未来、UniFlash 应该支持这些更新。
    • 8 年多前
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:使用 CCS 和开发板对定制 PCB 进行编程时遇到问题

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 我无法读取您发布的原理图的图像。 您是否会验证 RST-(引脚38)是否被拉至高电平? 如果器件是一个新的、从未编程的器件、则不需要解锁。 如果器 件已锁定、则使用 EK-TM4C123GXL Launchpad 作为扫描控制器、您可以使用 LM-Flash Programmer 来解锁器件。
    • 6 年多前
    • Code Composer Studio™︎(参考译文帖)
    • Code Composer Studio™︎(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: CC2640 片外OAD

    David Yau
    David Yau
    你好, 想問一下可否在CCS 做3個hex file 的整合? 我試加了以下的命令在CCS 的Post-build steps , 好像是沒有執行 "${TI_BLE_SDK_BASE}/tools/blestack/oad/oad_image_tool.exe" "${ProjName}.hex" "${PROJECT_LOC}/../simple_peripheral_cc2640r2lp_stack_oad_offchip/FlashROM/ simple_peripheral_cc2640r2lp_stack_oad_offchip…
    • 7 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] TM4C1294NCPDT:CAN 引导加载程序示例

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Ramesh、 闪存引导加载程序中包含 CAN 引导加载程序功能。 您可以将闪存引导加载程序与 boot_serial 工程一起使用、只需将 bl_config.h 文件更改为使用 CAN over UART (必须注释/取消注释的行数)。 您可以在引导装载程序用户指南中阅读有关 CAN 引导装载程序的详细信息、该指南位于 docs 文件夹中、名为 SW-TM4C-BOOTLDR…
    • 5 年多前
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
  • 安装 TI-CC1350 sniffer 遭遇问题

    thomas chiu
    thomas chiu
    Other Parts Discussed in Thread: CC1350 各位好, 目前想把 TI-CC1350 烧录 sensniff + wireshark 用来抓包,步骤如下: 1.我参考这个网址来建立 sensniff 软件: processors.wiki.ti.com/.../Contiki_sniffer sensniff.bin , sensniff.exe 等映象档有顺利建造成功。 也有使用 Flash Programmer 2 烧录成功。 2.启用抓包软件 github.com…
    • 7 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] TDA4VM:SBL 引导时间测量

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! [报价用户 id="574301" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1396841/tda4vm-sbl-boot-time-measurement "] 用于衡量 SBL 的官方数据如下 [报价] 我们能够得到正确的值。 …
    • 1 年多前
    • 处理器(参考译文帖)
    • 处理器(参考译文帖)(Read Only)
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。

  • 发布新问题