搜索提示
找到 3,747 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
    Answered
  • RE: [参考译文] CC2650STK:如何将CC2650STK设置为ZigBee模式?

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 我建议您使用CC-DEVPACK-DEBUGGER连接到CC2650STK并使用Flash Programmer 2下载Zigbee FW。
    • 8 年多前
    • Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)
    • Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)(Read Only)
  • 是不是flash锁死了?我是否还有救。。。。

    Smith John2
    Smith John2
    修改代码的时候,不小心把InitFlash删掉了,后来程序就再也烧不进去了,是不是flash锁死了?快帮帮我? Device Calibration not complete, check if device is unlocked and recalibrate.C28xx: Flash Programmer: Device is locked or not connected. Operation cancelled. C28xx: File Loader: Memory write failed…
    • 9 年多前
    • C2000 微控制器
    • C2000™︎ 微控制器论坛
  • Answered
  • [参考译文] 闪存编程器:使用 XDS200在 CC26XX 上复位 srfprog 命令行

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/698544/flash-programmer-srfprog-command-line-reset-on-a-cc26xx-using-the…
    • 已回答
    • 7 年多前
    • 其他无线技术(参考译文帖)
    • 其他无线技术(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • 28335无法烧写程序

    CM JIANG
    CM JIANG
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335 C28xx: Failed CPU Reset: (Error -1137 @ 0x6) Device is held in reset. Take the device out of reset, and retry the operation. (Emulation package 7.0.188.0) C28xx: Trouble Reading Register PC: (Error -1137 @…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • C2000 微控制器
    • C2000™︎ 微控制器论坛
  • RE: msp432p401R 调转不到bsl中去

    user5176656
    user5176656
    用工具烧写bsl也出现如下信息: 2018/6/21 下午2:21:43] [INFO] CORTEX_M4_0: GEL Output: Memory Map Initialization Complete [2018/6/21 下午2:21:43] [INFO] CORTEX_M4_0: GEL Output: Halting Watchdog Timer [2018/6/21 下午2:21:43] [INFO] CORTEX_M4_0: WARNING : On MSP432P401R hitting…
    • 7 年多前
    • 其他微控制器
    • 其他微控制器论坛
  • RE: [参考译文] CC2630:错误:无法连接 XDS 仿真器|错误-233 @ 0x0 |通过 SmartRF06EB 编程到外部目标设备

    admin
    admin
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尝试重新启动桌面、仅打开 Flash Programmer 2以再次测试。
    • 9 年多前
    • Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)
    • Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)(Read Only)
  • TMS320F2808的芯片,正常的操作,没有改密码,也没有点上锁,突然被锁住,怎么解锁?

    wenshuai song
    wenshuai song
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH , TMS320F2808 C28xx: Flash Programmer: Device is locked or not connected. Operation cancelled. C28xx: GEL: File: C:\Users\songwenshuai\workspace_v5_5\test\Debug\test.out: Load failed. 现在换成 flash的cmd文件会出现这个错误提示无法进入debug…
    • 9 年多前
    • C2000 微控制器
    • C2000™︎ 微控制器论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] LAUNCXL-CC1310:开箱即用演示未刷新

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您是否尝试过通过Flash Programmer 2连接到Launchpad? 如果是,您是否看到您的设备? 参考资料如下:
    • 8 年多前
    • 低于 1GHz(参考译文帖)
    • 低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
  • Can't find a source file at "/tmp/TI_MKLIB4kQNZn/SRC/exit.c"

    Hu Schuman
    Hu Schuman
    开发环境为CCS6.1,C5535加外部SPI FLASH,仿真正常,现在想把程序烧到外部flash里,采用了官网提供的TI SPI Flash Programmer和SPI Boot Files发现都无法完成下载,程序提示以下错误,求大神解救,out文件已转换为bin文件。 Can't find a source file at "/tmp/TI_MKLIB4kQNZn/SRC/exit.c" Locate the file or edit the source lookup…
    • 8 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • CC2540 IAR Debug失败

    xiaobailong24
    xiaobailong24
    Other Parts Discussed in Thread: CC2540 如图,CC2540用IAR调试,下载失败。用SmartRF Flash Programmer也是失败,无法擦除,但可以读取READ IEEE,可以View Info Page。求救TI的工程师什么原因???
    • 9 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。

  • 发布新问题