搜索提示
找到 3,747 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
  • RE: CC2533 can't download program

    Yan
    Yan
    如Peng He所说, 下载最新版本的SmartRF Flash Programmer, 连上CC Debuger后根据提示更新固件是个好主意. 下载地址: http://www.ti.com/tool/flash-programmer.
    • 13 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • RE: cc1310如何配置433M频段

    Albin Zhang
    Albin Zhang
    买不买得到,问一下代理商吧。后续应该都是RevB了。 你用flash programmer 2看一下吧。芯片信息里面有。PGxxxxx 你看一下你的代码,如果有如下内容,把他comment掉试一下。 // Set ANADIV.DIV_BIAS_MODE Disable // Divider 10 // HW32_ARRAY_OVERRIDE(0x405C,1),////////////////////////////////////////////// // (uint32_t)0x18000280…
    • 9 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • RE: [参考译文] TIDC-CC2650STK-SENSORTAG:SensorTag

    admin
    admin
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Sai Krishna Vaddadi、 您可以下载适用于 cc2650的 ble stack 版本2.2.1 ( www.ti.com/.../ble-stack )和 flash-programmer-2 ( www.ti.com/.../flash-programr ) 安装后。 您可以通过 FLASH-PROGRAM-2将 sensortag 固件下载到 sensortag…
    • 8 年多前
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] CC1310:CC1310F128的编程过程

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: CC1310 , LAUNCHXL-CC2650 , LAUNCHXL-CC1310 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/862251/cc1310-programming…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • 低于 1GHz(参考译文帖)
    • 低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
  • [参考译文] TMS320F28386S:串行闪存编程器和 SCI_Boot ()看起来不同步

    admin
    admin
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1204051/tms320f28386s-serial-flash-programmer-and-sci_boot-seem-out-of-sync 器件型号:…
    • 2 年多前
    • C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)
    • C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: 关于2630 ota 完毕后无法启动的问题

    VV
    VV
    在你的Bootloader+zigbee协议栈+Sensor controller的代码时,能够正常运行么? 建议在升级前把SCE的任务stop掉。 另外一个版本,可以在OTA结束以后,从外部falsh把代码拷贝到内部以后,可以用Flash Programmer 2把程序读到hex文件,可以跟第一次的hex文件对比下。
    • 8 年多前
    • Zigbee 和 Thread
    • Zigbee 和 Thread 论坛
  • RE: cc2640程序烧录后不自动运行

    loveti
    loveti
    没有卡,程序编译正常,用flash programmer烧写hex到cc2640里,程序像没有启动。但是用IAR仿真,单步执行,一步一步的走,程序功能最终执行了。我怀疑是设置的问题,晕菜中,求教
    • 9 年多前
    • Zigbee 和 Thread
    • Zigbee 和 Thread 论坛
  • TM4C129使用问题

    user4345157
    user4345157
    Other Parts Discussed in Thread: TM4C129EKCPDT 我有一个TM4C129的开发版DK-TM4C 129x,我的工程已经在这个开发板上完成了绝大部分的工作,现在我们自己做的板子已经回来,选用的是TM4C129EKCPDT,用自己的XDS100V2连接我们的目标板,Test Connection 可以通过测试,但是直接在CCS6中点F11进行编译连接下载时(代码不变,可能和封装和pin脚分配有关),编译没有问题,首次接入时有弹出进度条,但是很快就结束了,弹框报错如下…
    • 8 年多前
    • 其他微控制器
    • 其他微控制器论坛
  • RE: [参考译文] LAUNCHTXL-CC1350:CC1350调试问题

    admin
    admin
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 如果您使用Flash Programmer 2,它是否能识别您的LAUNCXL-CC1350并下载预建的十六进制映像?
    • 8 年多前
    • 低于 1GHz(参考译文帖)
    • 低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: [参考译文] LAUNCHXL-CC1310:在 simplelink SDK v3.20的 rfEchoTx 示例中无法写入 NVS

    admin
    admin
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Erik、 是的、我参考了 NVS_INTERNAL 示例。 然后、我将该功能嵌入到 rfEchoTx 项目中、但无法写入 NVS。 下面是与我在应用中使用的代码类似的代码。 NVS_init(); NVS_PARAMS_INIT (_nvsParams); nvsHandle = NVS_OPEN (Board_NVSIONNAL、_nvsParams); NVS_getAttrs…
    • 5 年多前
    • 低于 1GHz(参考译文帖)
    • 低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。

  • 发布新问题