搜索提示
找到 3,748 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
  • 使用XDS110不能调试

    xinzhen xu
    xinzhen xu
    我最近用xds110下载自己做的板子的时候无法用iar调试,报上面的错误,但是使用flash programmer 2下载程序确是正常的,请问这是什么原因造成的呢?
    • 9 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • RE: CC254x中的MAC地址是否能改变

    Potee chee
    Potee chee
    you can change MAC by Write IEEE in Flash Programmer .
    • 11 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • Answered
  • RE: flash 的cmd中密码区相关问题

    user4762646
    user4762646
    已解决
    好的,谢谢您的回答!我现在就是烧官网上例程也烧不进去,报的错误就是: C28xx: Flash Programmer: Error encountered when writing to flash memory C28xx: GEL: File: C:\Users\Administrator.USER-20161128MX\Desktop\tidcs\c28\DSP281x\ v120\DSP281x_examples_ccsv4\ecan_back2back\Debug\Example_281xECanBack2Back…
    • 9 年多前
    • C2000 微控制器
    • C2000™︎ 微控制器论坛
  • CC2640r2f 连接

    xiang yu
    xiang yu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F 各位大神: 今天我使用SmartRF Studio 7工具测试了下两块CC2640R2F LUNCHXL开发板BLE5.0的传输距离,测完之后重新烧录ble_stack 中的simple_peripheral工程,可以正常广播,但是手机无法建立连接,是怎么回事? 用Flash Programmer 2 擦除了烧录也不行。在用工具测试5.0的传输距离之前是可以连接的。 另外想问问 CC2640R2F正常连接的时间要多长…
    • 7 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:cc2640r2在重新启动后执行相同的代码、而无需 ccstduio

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Selvin、 尝试使用简单外设示例程序并使用 SmartRF Flash Programmer 2刷写十六进制文件。 由于简单外设在下电上电后再次启动、因此请将其用于您的开发。 -克尔
    • 8 年多前
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • AM335x flash image builder 在哪里下

    weilong chen
    weilong chen
    已解决
    我在 http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_Flash_Tool_User%27s_Guide 上下载 AM335x Flash Tool 按照 AM335x Flash Image Builder User's Guide 中指导 Step 1: Download and Install AM335x Flash Image Builder The AM335x Flash Image Builder is part of the FLASHTOOL…
    • 已回答
    • 12 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • Answered
  • RE: cc2540 ccdebugger能识别 程序能烧进去但是不能仿真

    __蔚蓝调
    __蔚蓝调
    已解决
    弄了一天多的时间了,问题还没有解决,这里附上使用flash programmer烧写hex文件时的提示信息:
    • 10 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] CCS/CC2640R2F:无法访问 DAP

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 John、 这是为了让您知道、我按照此帖子中描述的所有过程来解决 BOOSTXL-CC2650MA CC2540MA 电路板的问题、并且我会收到相同的错误。 升级到 ccsv9 (版本9.0.1.00004)后出现问题。 相同的设置适用于 ccsv7。 在这个问题得到解决之前,我不能继续发展。 编辑:我使用 SmartRF Flash Programmer 2再次擦除存储器…
    • 6 年多前
    • Code Composer Studio™︎(参考译文帖)
    • Code Composer Studio™︎(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: cc2541的批量烧录问题

    Holly Gu
    Holly Gu
    不推荐用 SmartRF Flash programmer加hub的方法,一是因为时序,而是因为编程深度可能会有风险。还是老老实实买编程器吧
    • 10 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC2650:示例闪烁程序不能#39;t 闪烁 LED 在 IAR 上的电路板复位后运行。

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Mohammed、 我没有看到我的问题、您能否执行这些操作并报告结果: 使用 IAR 编译项目、下载程序并断开器件与 USB 的连接、然后重新连接。 工作正常吗? 重复上述操作、但使用 Flash Programmer 2进行下载。 它会为您带来什么变化吗? 为 CCS 执行上述所有操作。 如果行为不符合预期、您是否可以在您的案例中共享 IAR 和 CCS 的输出文件…
    • 6 年多前
    • 其他无线技术(参考译文帖)
    • 其他无线技术(参考译文帖)(Read Only)
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。

  • 发布新问题