搜索提示
找到 3,749 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
    Answered
  • [已解决]CCS5.2下如何将.out文件烧写到28335的FLASH中(只有.out文件,无源码)

    Xiaojun Deng1
    Xiaojun Deng1
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH 在CCS3.3中有,ON Chip Flash Programmer,可以直接将.out文件直接烧写到DSP的FLASH中, 现在使用CCS 5.2版本,有源码的情况下,建立workspace和ccs project,然后,debug就可以直接可以将.out文件下载到FLASH中了, 但是,在没有源码的情况下,不知道怎么烧写了!
    • 已回答
    • 9 年多前
    • C2000 微控制器
    • C2000™︎ 微控制器论坛
  • RE: cc2540测试照片!

    da qin zheng sheng
    da qin zheng sheng
    你用cc debug 还是eb40 ? 在iar下调试仿真还是用flash programmer软件烧写代码 ?
    • 11 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • Answered
  • [参考译文] EK-TM4C1294XL:EK-TM4C1294XL

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1162320…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
  • 28035FLASH烧写问题(急)

    zehao pan
    zehao pan
    以前一直在RAM里调试程序,连接都没有问题进天第一次网FLASH里面烧按照教程操作弹出这个问题我想问问是什么情况 我用的CCS4.12版本,是我配置不对吗?还是芯片锁死了?但是我是第一次烧写啊 C28xx: Flash Programmer: Error erasing Flash memory. C28xx: Flash operation timed out waiting for the algorithm to complete. Operation cancelled. C28xx: Trouble…
    • 9 年多前
    • C2000 微控制器
    • C2000™︎ 微控制器论坛
  • TMS320F28035程序烧录的软件无法重启问题

    Shilin Wang
    Shilin Wang
    用TI的DC-PLC全套demo,电路板和程序,目前在烧录程序环节出现如下问题 C28xx: Failed Software Reset: (Error -1137 @ 0x0) Device is held in reset. Take the device out of reset, and retry the operation. (Emulation package 5.0.681.0) C28xx: Trouble Reading PC Register: (Error -1137 @…
    • 9 年多前
    • C2000 微控制器
    • C2000™︎ 微控制器论坛
  • Answered
  • cc2530代码烧写错误,校验失败,请给位帮帮忙!

    bo fu
    bo fu
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: CC2530 自己做的CC2530最小板,只连接了去耦电容,晶振等必须的外围元件,参照的是TI官方的原理图.连接上ccdebugger以后,可以识别CC2530,但是无法烧写程序,SmartRF Flash Programmer显示:CC2530 - ID0380: Error in HEX file verification. 用IAR下载,进度条走完以后,显示:a fatal error occurred.The debugger will terminate…
    • 已回答
    • 11 年多前
    • Zigbee 和 Thread
    • Zigbee 和 Thread 论坛
  • [参考译文] CCS/CC2640R2F:使用 SmartRF 闪存编程器 V2对仅含数据的闪存扇区进行编程

    admin
    admin
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/653908/ccs-cc2640r2f-using-smartrf-flash-programmer-v2-to-program…
    • 8 年多前
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
  • 求助:每次LM3S9D96解锁后才能再次下载,使用的是XDS100V2.0仿真器

    shuang sheng
    shuang sheng
    如题,公司在用LM3S9D96,用LM Flash Programmer解锁后才能再次下载,使用的是XDS100V2.0仿真器,请问解决方法?
    • 11 年多前
    • 存档论坛
    • 基于 Stellaris®︎ ARM®︎ Cortex™︎-M3 的 MCU (Read-Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] Cc1310引导加载程序模式

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 SIR、以下是 cc13xxware/startup_files/ccfg.c 中的引导加载程序设置 进行更改后、我再次构建程序: 使 target=srf06-cc26xx Board=launchpad/1310 cc26xx-web-demo.bin 我转到了 SmartRF 闪存编程器。 1.批量擦除->成功 2.选择的 cc1310f128。 通过右键单击…
    • 7 年多前
    • 低于 1GHz(参考译文帖)
    • 低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: [参考译文] 如何通过Z-stack Linux网关从SensorTag CC2650获取传感器数据

    admin
    admin
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您可以从 www.ti.com/.../z-stack-archive下载Z-Stack home 1.2 .2a ,并使用IAR 7.40 来构建SensorTag示例。 您可以使用Flash Programmer 2下载构建的十六进制文件。 在本例中,它向您展示了如何使用I2C读取温度。
    • 8 年多前
    • Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)
    • Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)(Read Only)
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。

  • 发布新问题