搜索提示
找到 3,740 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
  • 我用SmartRF Flash Programmer 往cc2540的板子上烧写SimpleBLECentral.hex和sniffer_fw_cc2540.hex。一直失败。。。

    reere ff
    reere ff
    Other Parts Discussed in Thread: CC2540 我先烧了SimpleBLECentral.hex,没问题,再append and verify 一个sniffer_fw_cc2540.hex,append的时候没问题,verify的时候就报错了。小白求救。。。\,>.</
    • 10 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • 用TM4C1232D5PM设计了一块电路板,不能使用LM Flash Programmer通过USB下载程序

    jiang chenglong
    jiang chenglong
    Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PZ , UNIFLASH , LMFLASHPROGRAMMER , EK-TM4C123GXL 新焊好的电路板,第一次写程序。 刚开始时,用将电路板的USB口与电脑的USB接上时,电脑显示正在安装驱动,然后LM Flash Programmer 如下图,识别了Stellaris device Firmware Upgrade。 然后我开始试验看看板子能不能下载程序,就打算下载一个.bin文件到板子上,LM Flash…
    • 11 年多前
    • 其他微控制器
    • 其他微控制器论坛
  • 用TM4C1232D5PM设计了一块电路板,不能使用LM Flash Programmer通过USB下载程序的问题。

    jiang chenglong
    jiang chenglong
    新焊好的电路板,第一次写程序。 刚开始时,用将电路板的USB口与电脑的USB接上时,电脑显示正在安装驱动,然后LM Flash Programmer 如下图,识别了Stellaris device Firmware Upgrade。 然后我开始试验看看板子能不能下载程序,就打算下载一个.bin文件到板子上,LM Flash Programmer配置如下图所示 后面的几个Tab没改动,默认选项。点击Program后开始下载程序。但是这是马上电脑有提示音,类似移除USB设备的声音,后来,电脑就不能识别板子了…
    • 11 年多前
    • 其他微控制器
    • 其他微控制器论坛
  • ZStack-CC2530-2.5.0,烧录工具软件SmartRF Flash Programmer Ver1.12.4下flash lock功能怎样使用

    zhou huang
    zhou huang
    当我用该工具烧录程序时,我想保留一些页不被修改,其它页可被修改,我应该怎么做?
    • setting1.JPG
    • 视图
    • 隐藏
    • 11 年多前
    • Zigbee 和 Thread
    • Zigbee 和 Thread 论坛
  • 关于LM FLASH Programmer的问题。

    haolin xie
    haolin xie
    Other Parts Discussed in Thread: MAX232 你好! 我现在用的是TI的LM4F230H5QD(ROM 128K,RAM 32K),这个IC里面自带Boot loader,我想在片子没有烧写程序的时候,利用它来烧写软件。由于考虑到现在很多电脑没有串口,所以我自己又做了一个USB转UART的模块(用的IC是PL2303,),这是我遇到的问题: 1. 我的模块(USB转UART)在电脑里面是映射为COM2,但是当我用COM2烧写的时候,提示如下图: 2. 但是我用电脑自带的COM1…
    • 11 年多前
    • 其他微控制器
    • 其他微控制器论坛
  • 通过SmartRF Flash Programme给zigbee(CC2530)下载HEX文件, 下载器用什么 ?用与IAR相同的可以吗(感觉不行)?

    user4407074
    user4407074
    Other Parts Discussed in Thread: CC-DEBUGGER , CC2530 请问该如何解决
    • 10 年多前
    • MSP 低功耗微控制器
    • MSP 低功耗微控制器论坛
  • RE: 谁发个CCS3.3的ON CHIP FLASH PROGRAMMER 插件给我?

    gazer ling
    gazer ling
    我也遇到同样的问题,从装没用。ti的东西好变态
    • 12 年多前
    • C2000 微控制器
    • C2000™︎ 微控制器论坛
  • 回复: LM Flash programmer安装后不能用

    lee bruce
    lee bruce
    我已安装好,插上LM3S9B96的开发板,然后运行LM Flash programmer,出现上述错误,安装了好几个版本都不行。
    • 14 年多前
    • 存档论坛
    • 基于 Stellaris®︎ ARM®︎ Cortex™︎-M3 的 MCU (Read-Only)
  • 使用 USB/ETH 给 NAND 烧录数据的软件下载问题--AM335x Flash Programmer For Ubuntu Linux User's Guide

    Master
    Master
    在 Wiki 上找到了 Linux 环境下给 NAND 烧录的方法, http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_Flash_Programmer_For_Ubuntu_Linux_User's_Guide 其中,第一步是要下载一个工具: 点击 http://www.ti.com/tool/flashtool 后,打开 TI 的网站 : 再点 Get Software,把程序下载下来, 解压之后,发现竟然是 Windows 环境下的安装包,不是 Linux…
    • 12 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • RE: C2000WARE: 如何在仿真时将代码下载至flash

    小孟
    小孟
    Serial Flash Programmer这个命令窗口是怎么生成出来的?是专门的软件还是需要操作什么
    • 1 个月前
    • C2000 微控制器
    • C2000™︎ 微控制器论坛
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。

  • 发布新问题