搜索提示
找到 3,740 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
    Answered
  • RE: [参考译文] TMS320F2800157:是否可以实现 LFU(实时固件更新)?

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Sira: 感谢您的指导。 我使用您所说的内容进行了一堆调试、发现 lfu_singlebank 工程中的闪存 API 目录指向 f28002x 库、因此、将其更改为 f20015x 后、它能够成功上传应用程序。 但我现在有一个问题。 我让应用程序上传并执行运行命令、但 LED 指示灯没有发生任何变化。 我确保 GPIO 引脚指向适合我的特定电路板及所有内容的引脚。 演示应用程序是否是为刷写…
    • 4 个月前
    • C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)
    • C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)(Read Only)
  • FlashBurn A DSK Flash Memory Programmer

    174048754
    174048754
    FlashBurn A DSK Flash Memory Programmer
    • FlashBurn A DSK Flash Memory Programmer.pdf
    • 12 年多前
    • 文件中心
    • 其他DSP文档
  • TI-Tiny LED Driver for Camera Flash and Four LEDs With I2c programmability

    wesleylele
    wesleylele
    Tiny LED Driver for Camera Flash and Four LEDs With I2c programmability
    • Tiny LED Driver for Camera Flash and Four LEDs With I2c programmability.pdf
    • 12 年多前
    • 文件中心
    • 电源管理
  • RE: [参考译文] MSPM0G3507:在备用地址上放置固件会使控制器成为砖型。

    admin
    admin
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Yuhao: 感谢您的响应和幻灯片、我成功执行了批量擦除并再次获得了对控制器的访问权限。 如我的初始文章中所述、当尝试调试固件(放置在地址0x2000)时、XDS110似乎会临时覆盖某些闪存部分(下面的输出中的第7行)、因此会删除位于0x0处的引导加载程序。 是否有办法防止这种情况发生? CORTEX_M0P: GEL Output: Memory Map Initialization…
    • 2 年多前
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:LAUNCHXL-CC2640R2

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1373636/launchxl-cc2640r2-launchxl-cc2640r2 器件型号: LAUNCHXL-CC2640R2 工具与软件: 我使用 SmartRF Flash Programmer…
    • 已回答
    • 1 年多前
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] TDA4VH-Q1:电路板 flashOpen 的 SBL 引导问题

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您建议切换到 UART 模式、并使用以下命令 Microsoft Windows [Version 10.0.26100.2454] (c) Microsoft Corporation. All rights reserved. C:\ti\uniflash_8.7.0>dslite.bat --mode processors -c COM30 -f C:\ti\uniflash_8…
    • 10 个月前
    • 处理器(参考译文帖)
    • 处理器(参考译文帖)(Read Only)
  • CC1310: 烧录出现 这种情况 c int000 at boot_cortex_m.c:98 Ox00000018 (c int00 does not contain frame information

    shu ou
    shu ou
    TI 认为已经解决
    Part Number: CC1310 烧录出现 c int000 at boot_cortex_m.c:98 Ox00000018 (c int00 does not contain frame information 这是因何引起的,如何解决呢。 我采用的是cc1310F128RGZR ccs用的是ccs8.0 ,用unfinish和Flash Programmer 2可以直接烧录out文件, 但是烧录后不工作。采用ccs,就报上述问题
    • 7 个月前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] LP-CC1352P7:错误–241

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Dirk: 1.在午餐 UniFlash 时、您可以确保选择正确的芯片(如果未正确检测到)吗? 2.如果这不起作用,可以尝试使用 Flash Programmer 2 https://www.ti.com/tool/download/FLASH-PROGRAMR-2/1.8.2 中的擦除函数 此致、 Daniel
    • 4 个月前
    • 低于 1GHz(参考译文帖)
    • 低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: [参考译文] CC2652P:闪存编程器2.

    admin
    admin
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Didier、您好! 很遗憾、我不理解您的要求。 您能否提供演示该问题的屏幕截图? 默认安装位置为 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Flash Programmer 2、Connected Devices 选项卡使用 XDS 文件夹来识别连接和器件类型、但不会复制任何用户文件。 例如、所示图像中 CC2652R…
    • 1 年多前
    • Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)
    • Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)(Read Only)
  • TMS320F28335: TMS320F28335

    Chongin Yu
    Chongin Yu
    TI 认为已经解决
    Part Number: TMS320F28335 您好,我烧录程序时候报以下的错误,应该如何解决呢,前一次还能烧录,后面就不行了 C28xx: Flash Programmer: Error encountered when writing to flash memory C28xx: File Loader: Memory write failed: Unknown error C28xx: GEL: File: D:\HEEzhengjiang\HESSchengxuV2tongshichong…
    • 1 年多前
    • C2000 微控制器
    • C2000™︎ 微控制器论坛
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。

  • 发布新问题