搜索提示
找到 3,740 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
    Answered
  • MSPM0G3507: 在将例程boot_application_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang在线debug时报错

    greg she
    greg she
    已解决
    Part Number: MSPM0G3507 提示错误File Loader: Memory write failed: Flash Programmer: Error, Attempting NONMAIN write without erasing! \Local\Temp\ti_cloud_storage\boot_application_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang.out: Load failed. 是不是需要在CCS哪里配置一下memory的擦除和写
    • 已回答
    • 1 年多前
    • 其他微控制器
    • 其他微控制器论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] CC1312R7:srfprog.exe 不使用 CC1312R7开发 SBL 编程

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 SmartRF Flash Programmer 2不支持 CC1312R7。 几年前停止了 SmartRF Flash Programmer 2的进一步开发、建议使用 UniFlash 进行闪存编程。 Siri
    • 2 年多前
    • 低于 1GHz(参考译文帖)
    • 低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: CC2540: CC2540F256 MAC

    Alex Zhang
    Alex Zhang
    您好,您这边可以使用TI的官方软件,Uniflash或者Flash Programmer 软件进行查看以下给您这边提供了软件下载链接以及操作步骤 Uniflash 下载链接: https://www.ti.com.cn/tool/cn/UNIFLASH?keyMatch=UNIFLASH%20DOWNLOAD Flash Programmer下载链接: https://www.ti.com.cn/tool/cn/FLASH-PROGRAMMER?keyMatch=FLASH%20PROGRAMMER%…
    • 2 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] TM4C123GE6PM:通过 FTDI-USB 访问 ROM 引导加载程序

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 1.从原始设备开始,或者您可以先擦除整个闪存。 2.您需要使用 FMA、FMD 和 FMC 对 BOOTCFG 寄存器进行编程。 请注意、这是一次性程序。 编程完成后、再次更改其值的唯一方法是执行"解锁"操作并将器件恢复到出厂设置。 以以下代码为例、使用高电平引脚 E6来执行 ROM 引导加载程序。 // FMA should have this value…
    • 7 个月前
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: CC2340R5: 怎么使用串口烧录

    Alice
    Alice
    您好, CC2340R5支持SBL,但 官方没有提供相关软件工具。 Does the CC2340 support for flash programmer? - Bluetooth forum - Bluetooth®︎ - TI E2E support forums 在下面链接有个基于Linux的工具 https://github.com/TexasInstruments/ble_examples/tree/simplelink_low_power_f3_sdk-7.40/tools…
    • 1 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • RE: [参考译文] CC1312R:闪存编程器

    admin
    admin
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! Øyvind 感谢您的答复。 地瓜patch 说: 在 UniFlash 的屏幕截图中似乎您有一个 CC1312R7器件吗? 可以。 地瓜patch 说: SmartRF Flash Programmer 2不支持此选项。 SmartRF Flash Programmer 2的进一步开发几年前就停止了、建议使用 UniFlash 进行闪存编程。[/引述] 因此、您的意思是…
    • 2 年多前
    • 低于 1GHz(参考译文帖)
    • 低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] TMS320F2800157:CAN 闪存编程器通过命令行运行

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Shankar: CAN 闪存编程专家目前不在办公室、因此请预计会有延迟。 但是、从自述文件来看、可能需要一些依赖项、因此可能会导致出现以下问题: * Flash 内核项目需要在 C2000Ware 中(您可能需要单独安装 C2000Ware 的最新版本)。 *峰值 PCAN-USB Pro FD 的设备驱动程序也需要安装 *必须按照下面提供的自述文件中所述运行正确的命令…
    • 2 年多前
    • C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)
    • C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] LP-CC1352P7:在引导加载程序模式下刷写 BIN 文件时需要的帮助

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Rajnish: 我们没有为新器件更新 SmarRF Flash Programmer 2、我认为该工具不支持 CC1352P7。 如果您要使用片上 ROM 引导加载程序、我们有一个基于 python 的工具、该工具与以下应用手册捆绑: https://www.ti.com/lit/swra466 谢谢、 Marie H
    • 6 个月前
    • 其他无线技术(参考译文帖)
    • 其他无线技术(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: [参考译文] LAUNCHXL-CC2650:CAN##39;t 使用 CC2650lp 中简单广播设备的开箱即用示例

    admin
    admin
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 我建议您使用 CCSv7或 CCSv8。 此外、在 SmartRF Flash Programmer 2中、您需要按照以下顺序选择十六进制文件-> stack.hex、然后选择 app.hex。 -kel
    • 10 个月前
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: LAUNCHXL-CC1310: 请教 CCS软件 怎么配置XDS110 下载器

    ?? ?
    ?? ?
    这个是我在CCS生成了HEX文件后用 Flash Programmer 2下载到开发板的图示
    • 1 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。

  • 发布新问题