搜索提示
找到 3,742 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
  • CC2640R2F: How to use external USB to UART bridge (Silicon Labs CP210x) to upgrade FW.

    Colbert Hsu
    Colbert Hsu
    TI 认为已经解决
    Part Number: CC2640R2F Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2640R2 , Hi I'm trying to use UART to upgrade the FW of CC2640R2F on LAUNCHXL-CC2640R2 EVB. The tool is using sblAppExd.exe and I've done to erase the flash by "Flash Programmer tool…
    • 3 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • Answered
  • RE: TMS320F28069: 求助 : 通过CAN 烧写程序

    user6049953
    user6049953
    已解决
    从这个说来看,是可以,不过我要再理解理解: //! <h1>F28069 CAN Flash Kernel (f28069_can_flash_kernel)</h1> //! //! This example is for use with the CAN Flash Programmer utility. This //! application is intended to be loaded into the device's RAM via the //! CAN…
    • 3 年多前
    • C2000 微控制器
    • C2000™︎ 微控制器论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] MSPM0G3507:CCS Theia 1.5.1 - SysConfig -配置 NVM -错误、在不擦除操作的情况下尝试 NONMAIN 写入!

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 [报价 userid="571933" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1442216/mspm0g3507-ccs-theia-1-5-1---sysconfig…
    • 1 年多前
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] CC1352P:NVS 驱动程序会在振铃到闪存之前检查待写入的新数据是否与旧数据相同

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Sid: NVOCoP_writeItem 中的代码似乎不起作用。 在我们的应用程序中,我们有一个定制的 NVS 项目来存储 PAN ID、加密密钥和通道掩码等。 如果我们调用函数3次保存该项目而不更改其内容、则可以在闪存中看到该项目的3个副本。 下面的屏幕截图是通过 Flash-Programmer-2回读的。 突出显示具有重复(0x55)的通道掩码。 我想我们还需要在应用中进行这样的检查…
    • 1 年多前
    • 低于 1GHz(参考译文帖)
    • 低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • CC2530: CC2530 SBL 升级固件问题

    shen fei
    shen fei
    已解决
    Part Number: CC2530 Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK 诸位大佬好, 先说需求:通过串口更新CC2530的固件,当前协议栈版本2.5.1a,计划是实现上位机对Z STACK 3.0.2与2.5.1a的自由切换 进度:参照文档“Serial Boot Loader for CC2530”,使用 SerialBootTool成功实现了用串口写入固件的功能。且通过flash programmer二次确认数据写入没有问题…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • Zigbee 和 Thread
    • Zigbee 和 Thread 论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] DK-TM4C129X:DK-TM4C129X

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! LM Flash Programmer 仅支持 ICDI 调试探针。 DK 板具有板载 ICDI 探针。 您只需将 USB-Micro 电缆连接到电路板。 您无需使用 JTAG 连接器。 如果您有非 ICDI 调试探针、则可以使用 JTAG 连接器。
    • 2 年多前
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] CC2642R:什么原因会导致 CCS 无法刷写&quot;持久性 APP&quot;

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 James、您好! 您可以尝试使用 Uniflash、在会话中可以访问"Settings & Utilities"->"Erase Entire Flash"。 Flash Programmer 2是另一个选项。 如果这些也失败、则表明您锁定了 JTAG 访问(可能是因为您没有打算对 CCFG 进行更改)、或者 XDS110调试硬件出现故障…
    • 2 年多前
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: CC2541 蓝牙芯片烧写HEX文件后批量损坏,烧写2/3次后,所有手机无法连接到蓝牙,烧写官方例程也不能再使用!一个奇怪的问题。

    junjun chen
    junjun chen
    已解决
    就是SmartRF Flash Programmer 擦除成功后,然后继续用SmartRF Flash Programmer 烧写 成功后(CC254x开发板出厂固件:SimpleUart2Uart-CC2541-5KB每秒-2017.07.11),蓝牙名 出现Amomcu ,然后办公司五六个人,苹果和安卓都连不上,而在没有“损坏”之前N次尝试都能连接上,芯片从东业利威 买的 。
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • RE: CC2640R2F在ccs中烧写工程失败求帮助!

    Viki Shi
    Viki Shi
    用flash programmer是否可以烧录?
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • Answered
  • RE: LAUNCHXL-CC1312R1: LAUNCHXL-CC1312R1 ccs无法调试

    user5153918
    user5153918
    已解决
    根据 LAUNCHXL-CC1312R1自治的, 主要是烧录在写入这个地址时候错误,同样的硬件连接,用 flash programmer 2 烧写 也是ok的 并且 用ccs调试其他例程也是ok的 所以我怀疑 是不是 哪些调试配置没搞定
    • 3 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。

  • 发布新问题