Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1415718/launchxl-f28069m-serial-flash-programmer…
您好,
是否能解决取决于进行了哪些更改。如果更改阻止了批量擦除和调试,那么没有什么可做的。如果允许调试,那么flash编程器可能可以修改CCFG,但似乎不可能,因为有提说芯片不能再烧录。
It depends on what changes has been made. If the changes has prevented mass erase and debugging, then there is not much to do. If debugging is allowed, then…
你好!谢谢回复!
YiKai Chen 说: 你是把 cc2650lp_host_test_rel.hex燒錄到照片中的CC2650MODA?
是的。
可是按照 CC2640 BLE OAD User's Guide.pdf 5.3.1 Setting Up the CC2650 LaunchPad
1. Open Smart RF Flash Programmer 2 2. Connect a CC2650 LaunchPad to the computer via USB 3. The LaunchPad…