搜索提示
找到 3,743 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
    Answered
  • RE: 用什么工具来验证烧录到CC2640R2F的代码功能已实现?

    YiKai Chen
    YiKai Chen
    已解决
    Flash Programmer 2或是Uniflash都可以作firmware verify
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] EK-TM4C1294XL:TM4C1294

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Charles、感谢您提供的信息。 我已禁用所有网卡、并将其保留为连接到 MCU 的网卡。 但我仍然无法引导加载。 LED 持续闪烁。 我已验证 BOOT_DEMO_EMAC_FLASH 是否下载到0x4000地址、并且不应干扰 下载到0x0000的 BOOT_EMAC_FLASH。 我没有修改链接器命令。 如前所述、如果我按照上述步骤操作、一切都可以正常工作。 但是、如果我循环通电并启动…
    • 3 年多前
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: XDS110 USB debug错误

    YiKai Chen
    YiKai Chen
    已解决
    Flash Programmer 2可以辨認你的CC2650STK跟下載軟體進去嘛?
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • RE: CC2650片上flash读写问题

    user6142675
    user6142675
    硬件复位后打印结果,地址0x10000的值正确,0x10004的值错误,但是用Flash Programmer 2查看这两个地址结果又是正确的(另外已经设置优化为None)。是什么原因呢?
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • Answered
  • RE: 如何在 Z-stack HA 1.2.2a ZNP 設定 uart interface

    YiKai Chen
    YiKai Chen
    已解决
    SBDemo.exe是在Z-Stack 2.5.1a提供的工具,你用Z-Stack Home 1.2.2a的話還是建議你用ProdHex去產生hex檔用Flash Programmer燒錄
    • 5 年多前
    • Zigbee 和 Thread
    • Zigbee 和 Thread 论坛
  • Answered
  • CCS9.1中Debug里的flash settings的问题

    lin shi chang
    lin shi chang
    已解决
    在运行程序中能否使用HWREGB例如:HWREGB(ADDR_BASE) = 0x11;对secondary Mac中某一位进行赋值?ADDR_BASE在flash programmer中的地址为0x0001FFC8。我使用这个函数设置1位数据之后,读取不出来。
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] PROCESSOR-SDK-AM57X:在 Uniflash 故障下刷写 AM571x IDK

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 查看"dslite --mode processers"(dslite --mode 处理器)的帮助,可以看到-e 表示擦除 输出冗长会很好。 C:\ti\uniflash_8.2.0>dslite --mode processors -h Executing the following command: > C:\ti\uniflash_8.2.0\processors…
    • 2 年多前
    • 处理器(参考译文帖)
    • 处理器(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] CCS/CC2640R2F:CC2640R2F 正在更新.hex 文件

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Shivraj、 您需要生成一个脚本来促进对器件进行编程所需的 UART 命令、这与 SWRA466中的 sblAppEx 类似 。 您可能还对 UNIFLASH 或 FLASH-PROGRAMMER 命令行工具感兴趣。 此致、 Ryan
    • 5 年多前
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: 关于OAD升级之后,镜像写入不到芯片里。

    Viki Shi
    Viki Shi
    你不是怀疑没有写进去吗,把flash读取出来对比一下。比如说flash programmer就可以读
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • 烧写程序部分芯片不识别

    user1873490
    user1873490
    Other Parts Discussed in Thread: CC2510 在用smart rf flash programmer烧写程序是,发现有几片芯片不能被识别,不知道什么原因,提示图如下,电源电压测试没有问题
    • 5 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。

  • 发布新问题