搜索提示
找到 3,743 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
  • 正版msp-FET Flash Emulation tool

    user6192811
    user6192811
    Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779 , UNIFLASH smartRF Flash Programmer ver 1.12.8 抓不到MSP430F6779 MCU
    • 6 年多前
    • MSP 低功耗微控制器
    • MSP 低功耗微控制器论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] CC2640R2F:SmartRF Studio Device Unkown

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 我将 CC2640R2连接到我的 PC。 我打开了 SmartRF Flash Programmer 2。首先、它无法识别器件。 我连续点击刷新按钮几次,然后可以识别器件,我现在可以执行批量擦除。
    • 4 年多前
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: CC2642R1 project_zero工程编译下载没有打印输出

    user6073138
    user6073138
    已解决
    Flash Programmer 2 显示 chip version: E(2.1)
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • RE: 这是为什么用着好好的突然就这样换了烧写器换了板子都不行

    YiKai Chen
    YiKai Chen
    試試重開系統或是用Flash Programmer 2把芯片做mass erase看看
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • RE: [参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:BTool 错误-未找到连接句柄

    admin
    admin
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 忘了提一下。 使用 BTool 之前、请关闭 SmartRF Flash Programmer 2。 -kel
    • 4 年多前
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: CC2530 HEX文件如何产生

    user5367314
    user5367314
    好的,试了没问题 1.如果像debug模式是不是把修改的都再改回去? 2.CC2538是否是一样的步骤? 3.CC2630怎么用Flash Programmer 2下载(home 1.2.2) 2630比较特殊,协议栈和应用程序是分开的,该怎么通过Flash Programmer 2下载?
    • 6 年多前
    • Zigbee 和 Thread
    • Zigbee 和 Thread 论坛
  • RE: 官网下载的 CC26X2R1_LAUNCHXL 下 程序无法编译

    YiKai Chen
    YiKai Chen
    用Flash Programmer 2
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • Answered
  • RE: IAR编译CC1310的例程成功,但是下载报错

    user5231862
    user5231862
    已解决
    使用flash programmer 2 可以烧录程序,我用flash programmer 2把芯片flash擦除了已经。
    • 7 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • RE: 如何把CC2640R2F的调试设置为开发模式?

    YiKai Chen
    YiKai Chen
    报错那一块CC2640R2F用Flash Programmer 2做一下mass erase後再試試
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] CC2642R:CC2642R

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尽管命名不当、cc13xx-SBL 仍适用于 CC13XX/CC26XX 器件、因为它们使用相同的引导加载程序。 如果您尝试与已经包含闪存内容的器件连接、则需要在激活 CCFG 中配置的后门引导加载程序引脚的同时复位器件。 默认 CC26X2项目使用 DIO13 (LaunchPad 上的 BTN-1)。 这同样适用于 Windows sblAppEx 版本、因此您可以尝试确认是否能够使用此接口连续对同一器件进行编程…
    • 2 年多前
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。

  • 发布新问题