搜索提示
找到 3,743 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
  • [参考译文] CC2652PSIP:闪存编程器2.

    admin
    admin
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH , CC1125 , CC1200 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1193523/cc2652psip-flash-programmer-2 器件型号…
    • 2 年多前
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: CC2642R: 关于片上OAD(on-chip)升级失败

    xiaoxiong
    xiaoxiong
    已解决
    使用了Uniflash,问题依旧。我觉得这个软件不是根本问题,第一,使用Flash Programmer 2下载后,程序可以使用,也可以复位,基本不受影响,第二,片外OAD的时候也是使用此软件下载,可以正常升级。 且在新的版本中,并未生成_oad.bin文件,三个文件均为hex文件,其中有误?
    • 4 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC26X2R1:简单外设广播间隔 advParamLegacy 连接到 advParamLongRange

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Jeome、 确保在 SDK 发行说明中检查要使用的 CCS 版本。 您可以尝试运行 TI 闪存编程器2并运行强制批量擦除(按右上角的扳手符号)、然后再试一次: https://www.ti.com/tool/FLASH-PROGRAMR (flash-programmer-2)。 关于 VPN 问题、您可以尝试在站点支持论坛上提问: https://e2e.ti…
    • 5 年多前
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] CC1352P:无法为 ZigBee 建立网络

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 设备似乎无法通过 BDB 试运转的网络构建阶段。 请使用 v4.40 SIMPLELINK-CC13X2-262-SDK 将 ZNP 项目重新导入 CCS v10.2、并在重新加载映像之前使用 UNIFLASH 或 FLASH-PROGRAMMER 擦除所有闪存。 然后澄清您对项目、SysConfig 或其他内容所做的更改、并考虑使用 APP_CNF_BDB_SET_CHANNEL…
    • 4 年多前
    • Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)
    • Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)(Read Only)
  • CCS编写的程序不能下载到DS28335的开发板,换了一个开发板还是不能下载。

    user6525410
    user6525410
    Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335 C28xx: GEL Output: ADC Calibration not complete, check if device is unlocked and recalibrate.C28xx: Flash Programmer: Warning: The configured device (TMS320F28335), does not match the detected device (). Flash…
    • 4 年多前
    • C2000 微控制器
    • C2000™︎ 微控制器论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] CC2640R2F:使用 LabVIEW 读取 MAC 地址

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 我只需使用".\srfprog.exe -ls all" PS C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Flash Programmer 2\bin>.\srfprog.exe -ls all 德州仪器 SmartRF 闪存编程器2 v1.8.2窗口 ---------------…
    • 5 年多前
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
  • TMS320F28069: 芯片锁定?

    luo jiaxin
    luo jiaxin
    TI 认为已经解决
    Part Number: TMS320F28069 此芯片第一次烧录测试程序,可以链接仿真器,代码烧录进flash时报以下错误 Load program Error File: D\DSP CSS\Sci test\Debug\Sci test,out: Load failed. C28xx:GEL Outout. Device Calibration not complete, check if device is unlocked and recalibrate.C28xx: GEL Output…
    • 1 年多前
    • C2000 微控制器
    • C2000™︎ 微控制器论坛
  • RE: 关于DD和DC引脚的问题

    斌斌有礼
    斌斌有礼
    用SmartRF Flash Programmer 这个软件 erase flash一下
    • 6 年多前
    • Zigbee 和 Thread
    • Zigbee 和 Thread 论坛
  • Answered
  • RE: 最近使用CC1310,仿真器debug可以运行,烧录进去确运行不了

    JisiLiu
    JisiLiu
    已解决
    再进一步描述一下现象: coordinator程序, 通过ccs debug下载进去后,可以运行。之后通过 flash programme 2 下载 coordinator.out,也可以正常复位运行。 之后,coordinator断电,再上电,程序无法运行,通过 flash programme 2 下载 coordinator.out,也不可以运行。
    • 7 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • RE: 关于CC1310版本问题

    Butterfly
    Butterfly
    用SmartRF Studio (v2.4.3 版本以后), 或SmartRF Flash Programmer 2 (v.1.7.2 以后版本). 可以看到,下面用SmartRF Flash Programmer 2 读的芯片版本 详细参考 processors.wiki.ti.com/.../CC1310_rev_B_PCN_information
    • 7 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。

  • 发布新问题