搜索提示
找到 3,743 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
  • CC2642R-Q1: UniFlash 7.0.0烧录时错误芯片型号未能识别出

    Janet
    Janet
    TI 认为已经解决
    Part Number: CC2642R-Q1 Other Parts Discussed in Thread: CC1352R , UNIFLASH , LAUNCHXL-CC26X2R1 TI工程师, 你好! 我司CC2642R1F生产过程出现一个问题,请教一下: 我们在产线的一项测试中发现某些产品件有个功能错误,就用Flash Programmer 2想重新烧写一下(防止烧写不良导致该问题),结果发现Flash Programmer 2读出的芯片型号是CC1352R,但是芯片上的丝印是CC2642R1F…
    • 2 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • RE: 仿真器连接dsp时报错,提示dsp锁死,应该怎么解决

    user5774561
    user5774561
    继续点击connect target,会报错 C28xx: Error connecting to the target: (Error -1015 @ 0x0) Device is not responding to the request. Device may be locked, or the emulator connection may be unreliable. Unlock the device if possible (e.g. use wait in reset mode…
    • 6 年多前
    • C2000 微控制器
    • C2000™︎ 微控制器论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] TM4C129XNCZAD:PCB 上 TI_MCU 的内部以太网无法正常工作

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Unknown 说: 今天、我有一个新问题、可以通过以太网刷写 MCU 映像吗? [/报价] 尊敬的 Jean: 是的、您可以通过以太网下载/更新固件。 请参阅基于闪存的以太网引导加载程序示例。 您可以在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\boot_emac_flash 中找到以太网引导加载程序示例…
    • 2 年多前
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] CC2642R:SmartRF 闪存编程器2版本1.7.5是否会检测 CC2642R?

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: CC2642R , UNIFLASH 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/697885/cc2642r-will-smartrf-flash-programmer-2-ver…
    • 已回答
    • 7 年多前
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: 协调器是Z3.0.2, router和要入网的设备是ZHA1.2.2a,update device以后协调器没有Tunnel: transport key

    user5031356
    user5031356
    我用flash programmer ->Erase and program;刚烧写完第一次入网都可以通过中继入网成功,但是加到中继上的节点退网以后就再也加不回来,协调器不处理update device了,每次都能必现
    • 5 年多前
    • Zigbee 和 Thread
    • Zigbee 和 Thread 论坛
  • RE: cc1310的板载xds110引出到另外一个cc1310板子的芯片仿真口发现检测不到芯片。

    user5266537
    user5266537
    对 smartrf flash programmer上显示unknow
    • 7 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • Answered
  • RE: 某次编译烧写后,路由节点不能接收协调器发出的心跳包

    YiKai Chen
    YiKai Chen
    已解决
    你測試的時候建議你用Flash Programmer 把协调器和路由器的flash都擦除後再下載程式測試
    • 7 年多前
    • Zigbee 和 Thread
    • Zigbee 和 Thread 论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] CC2652R:CC26652应用程序的奇怪行为

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Fabio、 我无法重现您的问题。 确保选择正确的 BIM 版本-如果尚未更改 PROJECT_ZERO 示例的开箱即用配置、则为 release_unsecure。 BIM 应首先刷写。 如果仍然无法正常工作、您可以尝试同时刷写两个图像(即 BIM 和 App)。 为此、您可以使用 Smart RF Flash Programmer。 我希望这将有所帮助、 …
    • 4 年多前
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] CC2640R2F:cc2640r2f

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您的屏幕截图是 Flash Programmer 而非 Flash Programmer 2。 您必须使用闪存编程器2。
    • 7 年多前
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] SW-DK-TM4C129X:**错误**:无法初始化目标-0!

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 道歉 让我澄清一下。 我正在使用的 Tiva 板是 Tiva C 系列 TM4C129X、我已经附上了 Tiva 和辅助板的图像。 绿色辅助电路板都是相同的、并且正在由 Tiva 板进行刷写、然后从闪存中移除闪存(之后最终在单独的系统上进行最后一次重新编程、但这个细节并不重要、因为它与 Tiva 无关)。 为了尽力而为、我将 Tiva 板连接到一个通过随 Tiva 板提供的 USB…
    • 2 年多前
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。

  • 发布新问题