搜索提示
找到 3,743 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] CCS v11.1 -调试模式,错误-1170和-2064
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好, 你对这种情况非常了解。 该项目是使用 CCS v9.2开发的。 现在,在采用 Win 10 Pro 和 CCS v11.1的最新版本的新 PC 上,一切都被移动了。 编译器相同,SDK 相同。 Image Creator 和 Flash Programmer 2是最后一个版本。 今天,我将使用 CCS 10.0测试该项目。 我不相信会有什么不同。 我们将看到。
3 年多前
Code Composer Studio™︎(参考译文帖)
Code Composer Studio™︎(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] CCS/CC2650:使用智能闪存编程器2加载程序
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 使用 Flash Programmer 2没有什么特别之处。 我建议您使用 CCS10而不是 CCS9。
5 年多前
Bluetooth®︎(参考译文帖)
Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
RE: CCS 更新后 XDS110 无法正常调试问题
Alvin Chen
通常无论是Flash Programmer 2 还是CCS或者UniFlish 都可以提示给XDS100更新固件,更新后既可以正常使用,一个新的XDS100通常是必须更新固件的
6 年多前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
Answered
[参考译文] EK-TM4C1294XL:在 FreeRTOS 中触发 SoftwareUpdateInit()的问题–在没有魔术包的情况下触发 SoftwareUpdateRequestCallback ()
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1518321/ek-tm4c1294xl-issue-with-softwareupdateinit…
已回答
7 个月前
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
RE: CC2630 MAC地址问题
Viki Shi
可以用Flash Programmer 2 修改second MAC address
7 年多前
Zigbee 和 Thread
Zigbee 和 Thread 论坛
Answered
RE: 抓到数据了。不过只抓到一半。
YiKai Chen
已解决
如果你安裝了ble stack 1.5.0,可以在C:\Texas Instruments\BLE-CC254x-1.5.0.16\Accessories\HexFiles下找到CC2540_USBdongle_HostTestRelease_All.hex,你可以用Flash programmer透過CC debugger 把CC2540_USBdongle_HostTestRelease_All.hex燒錄到CC2540 usb dongle,步驟可以參考 www.ti.com/.../swru342…
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
Answered
RE: [参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:SDK 和 SmartRF 数据包监听器与 CC26x2R1修订版 B 兼容
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您能否将电路板连接到 SmartRF Studio 或 Flash Programmer 2并查看返回的芯片版本?
5 年多前
Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)
Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)(Read Only)
[参考译文] TMS320F28386S:适用于 CM 的串行闪存编程器内核
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1189232/tms320f28386s-serial-
flash-programmer
-kernels-for-cm 器件型号: TMS320F28386S 我曾试图在早些时候发表这篇文章…
3 年多前
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LAUNCJXL-CC26X2R1:CAN't detect device on Ubiqua and Smart RF Sniffer agent 2.
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 你好,达尼, 另请参阅 此 E2E 线程 。 请注意,仅支持 Wireshark 3.0.X。 您可能需要联系 Ubiogix 以获得支持其 Ubiqua 工具的帮助。 清除所有内存后,请确保重新启动 LaunchPad,然后使用 Uniflash 或 Flash Programmer 2对十六进制图像进行编程。 绿色 LED 应闪烁,表示已准备好连接到嗅探器软件。 此致, …
4 年多前
其他无线技术(参考译文帖)
其他无线技术(参考译文帖)(Read Only)
RE: TI的flash program烧录软件有没有sdk,自己写个烧录软件。
Susan Yang
很抱歉,目前TI没有提供Flash programmer的源码,但您可以参考 SmartRFProgConsole 这个command line programmer。该文件应该在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Flash Programmer\bin内
8 年多前
Zigbee 和 Thread
Zigbee 和 Thread 论坛
<
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题