搜索提示
找到 3,743 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
cc2640 死机问题
user4411772
Other Parts Discussed in Thread: CC2640 有一块CC2640模块,运行一半会死机,但进入IAR的调试模式,没有运行直接退出后或者重新烧录后,可以正常运行,但断电重启后又会死机。flash programmer 2中读取flash数据,也能使模块从死机变为正常运行。像是flash数据被篡改了,但读出来数据是一样的,求解。
5 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
Answered
RE: [参考译文] CC2541:如何在 IAR 中获取合适的.bin 文件?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 您能否使用
FLASH-PROGRAMMER
v1来刷写.hex 文件? www.ti.com/.../FLASH-PROGRAMR -苏锡
7 年多前
Bluetooth®︎(参考译文帖)
Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
RE: CC2541软件烧录问题
Susan Yang
很抱歉,目前TI没有提供Flash programmer的源码,但您可以参考 SmartRFProgConsole 这个command line programmer。该文件应该在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Flash Programmer\bin内
8 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
RE: cc2640r2f launchpad通过iar无法下载蓝牙5例程
Alvin Chen
你换个板子吧,你用Flash Programmer 2都失败应该是硬件问题
7 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
Answered
RE: [参考译文] CC1310:SmartRF 闪存编程器2 -- v1.7.4,擦除器件,然后 CCS v6可以#39;t link to CC1310 (XDS100V3)
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 在 SmartRF Studio 中连接到器件时、不能使用 SmartRF Flash Programmer 2。 尝试 1.关闭 SmartRF Studio、 2.关闭 SmartRF Flash Programmer 2. 3.对设备和仿真器进行下电上电 4.打开 SmartRF Flash Programmer 2 5.在 Flash Programmer 2中…
8 年多前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
RE: CC2533 program flash
Yue TANG
为啥不用TI官方的flash programmer? http://www.ti.com/tool/
flash-programmer
9 年多前
Zigbee 和 Thread
Zigbee 和 Thread 论坛
msp432里已经烧录串口通信程序了,还要再烧录project zero会不会覆盖
user6093382
Other Parts Discussed in Thread: CC2650 如题432已经烧录完了.cc2650也用flash programmer烧录了,但是问题就是出在432会不会覆盖 或者说烧录顺序是什么
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
Answered
cc2650跟msp432P系列搭载烧录出蓝牙之后的问题
user6093382
已解决
Other Parts Discussed in Thread: CC2650 萌新问一下,msp432烧录project zero然后 cc2650 通过flash programmer烧录之后的出现的蓝牙,是会让msp432自动给 cc2650 发送数据的么
已回答
6 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
cc2650跟msp432P系列搭载烧录出蓝牙之后的问题
user6093382
Other Parts Discussed in Thread: CC2650 萌新问一下,msp432烧录project zero然后cc2650通过flash programmer烧录之后的出现的蓝牙,是会让msp432自动给cc2650发送数据的么
6 年多前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: 使用CC2538SF23程序烧录不成功
user4842031
已解决
可以识别芯片,Flash Programmer能够正确显示芯片型号
7 年多前
Zigbee 和 Thread
Zigbee 和 Thread 论坛
<
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题