搜索提示
找到 3,743 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
  • TMS320F280025: 芯片第一次烧录是正常的,第二次烧录出现擦除不了,无法行进第二次烧录

    lu xinyou
    lu xinyou
    Part Number: TMS320F280025 有邮件跟贵司的技术人员沟通, 工单编号为 CS1986798。 他们建议我到论坛上来发账 芯片第一次烧录是正常的,第二次烧录出现擦除不了,无法行进第二次烧录 仿真器是00IC-XDS100V3, 烧录程序c2prog和ccs都有遇到此现象。 1.最开始我们调试是设置内部晶振来烧录的,烧录5片是没有发现烧录问题的,但有出现程序仿真运行不了的情况。 2.如果先设置外部晶振来烧录程序,第一次可以烧录,后面再烧录就出现擦除不了的问题,然后改为内部晶振的程序烧录也同样出现这个擦除问题…
    • 2 年多前
    • C2000 微控制器
    • C2000™︎ 微控制器论坛
  • RE: CC2640R2F 获得蓝牙mac地址的接口函数

    Susan Yang
    Susan Yang
    可以用 uint64_t macAddress; macAddress = *((uint64_t *)(0x500012F0)) & 0xFFFFFFFFFFFFFF; 来获取,也可以通过 Flash Programmer 2 读取
    • 7 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • TM4C不知道是什么原因,不能下程序,一直亮蓝灯

    user5316386
    user5316386
    Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM , EK-TM4C123GXL TM4C不知道是什么原因,不能下程序,一直亮蓝灯,用LM Flash Programmer擦除显示找不到设备,在设备管理器中找不到端口
    • 6 年多前
    • 其他微控制器
    • 其他微控制器论坛
  • RE: [参考译文] LP-CC2652RB:智能射频监听器胜出#39;未检测到我的器件

    admin
    admin
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 确保关闭所有其它 TI 软件,如 CCS、Flash Programmer 2、SmartRF Studio…… 然后重新启动 Smart RF Sniffer Agent 以再次进行测试。
    • 5 年多前
    • Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)
    • Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:尝试擦除程序或将程序加载到 Launchpad 时出错

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 很高兴看到问题得到解决。 对于其他用户、 flash-programmer-2 也可能有帮助! 此致、
    • 5 年多前
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: 请帮忙确定如下信息的CC1310芯片是Rev B,谢谢。从供应商拿的号称Rev B的CC1310,但ICEPICK_DEVICE_ID显示为Rev A

    Albin Zhang
    Albin Zhang
    是的,2.1表示RevB. https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/proprietary_sub_1_ghz_simpliciti/f/156/t/551488 5) DEVICE ID change. The DEVICE ID will be stepped between die Rev A (2B9BE02F) and die Rev B (3B9BE02F). The Device Identification Register…
    • 8 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] CCS/CC2650MODA:CC2650MODA 不能#39;t CONNECT。

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、M-W、 感谢您提供信息。 我已安装 SmartRF Flash Programmer 2并尝试连接。 这就是我得到的: 连接另一个 CC2650MODA 工作正常。 这是硬件问题吗?
    • 5 年多前
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: cc2642烧录固件后不能运行

    Viki Shi
    Viki Shi
    已解决
    请提供你使用的CC2642芯片版本以及SDK版本,CC26X2 SDK 版本2.40及以上只支持Rev. E 的芯片。可以用smartrf Flash programmer 2读取芯片版本
    • 6 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • RE: cc2640定频测试

    Albin Zhang
    Albin Zhang
    liangfu zhong 说: 固件烧录协议栈里的HostTestrelease是通过什么方式烧录的?烧录完成后hcitest工具怎么发送和接收串口命令,并查看结果? 下载用http://www.ti.com/tool/flash-programmer Flash programmer HCItest的安装目录下有相应文档可以参阅。 BR. AZ
    • 8 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • Answered
  • [参考译文] TMS320F28062:Linux (RPi)下的串行闪存编程器 C2000。

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE , LAUNCHXL-F28069M 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1021038/tms320f28062…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)
    • C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)(Read Only)
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。

  • 发布新问题