搜索提示
找到 3,743 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] TM4C129ENCPDT:远程固件更新 TM4C129ENCPDT
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Charles、 我刚刚更改了代码、并且还包括了 NVIC_DIS4寄存器、现在看起来控制器正在发送 BOOTP 数据包、就像我在 Wireshark 上捕获的那样。 请注意、我的控制器 IP 地址为192.168.0.1、而不是0.0.0.0、LM Flash Programmer 位于192.168.0.2。 此外、您还可以看到 LM FlashProgrammer…
6 年多前
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:产品#39;com.ti.rtsc.TIRTOSCC13XX_CC26XX';v2.20.1.08当前未安装、且没有可用的兼容版本。
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 John: 您能否尝试对 Launchpad 执行强制批量擦除? 您需要下载 Flash Programmer 2( www.ti.com/.../FLASH-PROGRAMR )。 连接设备。 按窗口右上角的扳手、然后选择强制批量擦除。
7 年多前
Bluetooth®︎(参考译文帖)
Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:闪存后软复位挂起
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Eyal、 最佳做法是、如果您不想调试/单步执行代码、则重置器件。 为了使您能够进行调试、IDE (如 CCS 或 IAR)将使用 HIB 来确保您可以在代码加载到闪存后开始调试代码。 否则、代码将立即开始执行、您将无法单步执行代码。 另一种方法是使用 UniFlash 或 SmartRF Flash Programmer 2等工具。 此致、 Daniel
4 年多前
Bluetooth®︎(参考译文帖)
Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
RE: CC1310实际应用过程中的一个致命问题
user5153918
这个问题能否用SmartRF Flash Programmer 2 写入Flsah 时, 选择Lock debug interface模式 规避调试接口受到的外接干扰?
7 年多前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
RE: J-flash擦除CC2640提示can not find CPU TAP (IDCODE minmatch)
Viki Shi
可以使用smartrf flash programmer擦除
8 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
CC2640R2F: 修改过Flash与GPRam空间后烧录失败芯片被锁,擦除仍然无效
MIing Li
Part Number: CC2640R2F CC2640R2F开始可以使用CCS编译器正常编译及下载程序,后因随着代码编写增多,导致编译时提示空间不够使用,故去修改cc26xx_app.cmd中的FLASH_SIZE、FLASH_LAST_PAGE (RX)以及GPRAM(RWX)都加大2倍,并且使能了CACHE_AS_RAM与SET_CCFG_SIZE_AND_DIS_FLAGS_DIS_GPRAM。修改后编译通过但运行烧录到板子失败,提示被锁。 另外使用Flash Programmer 2…
4 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
RE: [参考译文] BOOSTXL-AOA:BOOSTXL-AOA:RTLS_UI 无法访问#39;t work
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 它是修订版 E 芯片、因此它应该可以工作。 启动 RTLS_UI 时、请确保关闭 CCS、Uniflash 和 Flash Programmer 2。
6 年多前
Bluetooth®︎(参考译文帖)
Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: CC2640r2 off-chip OAD版本下载后测试没有广播问题
popo
已解决
问题解决了,Flash Programmer 2追加下载simple_peripheral_cc2640r2lp_oad_offchip_app_FlashROM_oad.bin文件可以正常广播了。
8 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
Answered
RE: cc2640 r2 如何获取ble MAC地址。没有看到相关资料
Viki Shi
已解决
可以通过HCI_ReadBDADDRCmd()读取,或者 Flash Programmer 2 读取
8 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
RE: zigbee网关备份问题
Susan Yang
您可以使用smartrf flash programmer将NV内的数据导出
8 年多前
Zigbee 和 Thread
Zigbee 和 Thread 论坛
<
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题