搜索提示
找到 3,743 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: TIRTOS的串口使用问题
Felix ZF
使用Flash Programmer可以读出Flash里面的内容。 另外,你有没有修改过CCFG里的设置?有没有修改过.cmd文件?
8 年多前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
RE: ccs10 如何擦除flash
user6392471
我找到资料了,我把boot mode selection设置成相应的wait模式了,就是GPIO34在硬件上拉低了,在工程里面也使用了DSP2803x_CSMPasswords.asm,并且把密码改为我的设置密码了,但是为什么还是下不进去呢? 还需要在哪里设置?我的ide版本是ccs10,提示的错误如下: C28xx: Flash Programmer: Device is locked or not connected. Operation cancelled. C28xx: File Loader…
5 年多前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
RE: TM4C1294量产烧录时设置MAC地址
Susan Yang
MAC 地址是放在USERREG0 和 USERREG1,您可以使用LM Flash Programmer 来读写。自己写MAC 地址,一定要点Commit MAC address, 如果要擦除回到FF的状态,点Unlock, 按住Reset, 重新上电 另外也可以使用uniflash 通常JTAG编程用于批量生产以加载图像。 TI Uniflash 等软件工具 通常是一种不错的选择, Uniflash还 支持命令行进行编程。 在工具方面,您可以查看我们 针对TM4C的JTAG指南 ,以查看可用于生产环境的…
5 年多前
其他微控制器
其他微控制器论坛
RE: 数十片28235芯片中有一片出现 ,连接仿真器正常运行,下载到FLASH脱机无法运行的情况
binbin zhang
没有用到硬件断点。烧录用的是CCS3.3的 On-Chip Flash Programmer(FlashAPIInterface28335V2_10.out),也尝试过其中的 Depletion Recover 操作,但是没有作用。
7 年多前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
RE: [参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:LAUNCHXL-CC26X2R1 IDE/JTAG 下载
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Kevin: 您可以读取器件存储器来比较两个操作之间的差异。 我建议 您在重新编程之前确保所有闪存存储器已被擦除(不仅仅是将被覆盖的扇区)。 否则 、默认的 NV 存储器(区大小为0x4000的区域基地址0x48000)可能会保留先前的信息。 此外、令人担忧的是、主闪存编程仅涵盖16个扇区、因为 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK v6.30中的默认…
3 年多前
Bluetooth®︎(参考译文帖)
Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
CC2540F256 - SBL和蓝牙固件下载问题
Blanche Duan
Other Parts Discussed in Thread: CC2540 产品使用 CC2540F256,采用 “SBL + 固件升级“ ”的方式进行产品升级,目前批量生产,遇到问题,描述如下: 1、 产线平台(X86 windows环境): 当前操作流程:首先使用Flash Programmer 工具,通过JTAG接口下载SBL.hex,然后使用BootLoader-Encrypter工具,通过串口下载蓝牙固件bt.bin。 这种方案存在的问题: …
7 年多前
Bluetooth
蓝牙论坛
RE: CC2530F256读取序列号与信息问题
Susan Yang
请问您现在有问题的芯片可以用SmartRF Flash Programmer 识别?请问您是在何处购买的芯片?
7 年多前
Zigbee 和 Thread
Zigbee 和 Thread 论坛
Answered
RE: [参考译文] CC2640R2F:SDKv4.40:Project Zero 未广播。
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Markel、您好! 我按照提供的步骤、使用 Smart RF Flash Programmer 刷写器件、但仍然能够看到 Project Zero 广播。 我在 Android 上使用 LightBlue。 您能否提供 project_zero.c 文件以及生成的十六进制文件、以便在其中看到此行为? 我已附加了未修改的 project_zero.c 和 hex 文件。 我们可能能够使用…
4 年多前
Bluetooth®︎(参考译文帖)
Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] CC2642R:当cc2642r1f执行OTA升级时,用户程序存储的真实起始地址是什么?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 你好,Ammar, 感谢你的帮助。 2642 40539]您2642您是否4.0539万是否正在查询芯片上? 他们正在使用片上OTA。 但是,它们不使用官方OAD例程,并且找到了存储起始地址。 客户使用非安全模式,因此在擦除前,第一页需要读取保存的中断向量。 使用readFlashPg(0,Temp,60)读取前60个字节,然后打印出来,这与使用Flash Programmer…
3 年多前
Bluetooth®︎(参考译文帖)
Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
Answered
[参考译文] Linux/CC2538:具有 cc2538模块的 smartRF06使一个模块成为协调器、另一个模块成为终端设备、调试时出现连接问题。
admin
已解决
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK , SMARTRF06EBK , UNIFLASH ,
FLASH-PROGRAMMER
, CC2538EMK , CC2531 , CC2538 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread…
已回答
6 年多前
Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)
Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)(Read Only)
<
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题