搜索提示
找到 3,745 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
    Answered
  • RE: [参考译文] TM4C1294NCPDT:LM 闪存编程器16.13使用以太网下载失败

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 0x4000处的固件是我自己的项目,在做了一些工作之后,LM Flash Programmer 就可以工作了,但是引导加载程序中的过程我没有很清楚地阅读细节,我无法确保 LM Flash Programmer 能够稳定工作。在我的项目中, 我在 TivaWare_C_Series-2.1.4.178中使用 swupdate.c 中的函数。是否有任何有关引导加载程序工作方式的文档…
    • 7 年多前
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] CC2652R:Zigbee 的 IQxel 生产测试

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Dunman、您好! 我观察到 LAUNCHXL-CC26X2R1数据包 TX 与 SMARTRF06EB + CC2538DK 数据包 RX 之间的 SmartRF Studio 会话存在类似问题。 这些数据包似乎需要间隔大于150ms、否则它们不会被接收。 请注意、在打开 SMARTRFTM-Studio 会话之前、您需要使用 UNIFLASH 或 FLASH-PROGRAMMER…
    • 6 年多前
    • Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)
    • Zigbee®︎ 和 Thread(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] CCS/CC2640R2F:CC2640R2f 开发板无法下载程序。

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 最新的 Flash Programmer 2版本为1.8.0、我建议您使用此版本来重试。
    • 6 年多前
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: CCS9.1 XDS110 F280049C调试连接问题

    user5602018
    user5602018
    已解决
    你好,我遇到了和你一样的问题。 硬件不动的情况下,使用Flash Programmer 2 将XDS110固件降级后可以正常烧录程序; 再换回ccs9(XDS firmware version :3.0.0.2),就提示-242了。 换了个USB口ccs9就能正常烧录调试。 这感觉像是新的XDS110固件的问题。 我用uniFlash(XDS firmware version :3.0.0.2)和CCS9问题相同。
    • 6 年多前
    • C2000 微控制器
    • C2000™︎ 微控制器论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] CCS/CC2640R2F:OAD 和闪存编程器2.

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! -您可以使用所需的工具链来构建映像 -要刷写映像,您必须使用 Flash Programmer 2。 您可以查看以下 主题以 查看该工具的一些屏幕截图。 此致、
    • 5 年多前
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: dual_image_concept_cc1350lp_app demo

    m x
    m x
    我使用Flash Programmer 2进行的烧录,并且烧录后没有出现任何的实验现象,使用的是官方的cc1350launchpad开发板
    • 7 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • RE: 协调器和路由器接收处理beacon request,以及beacon的回复。

    Haijun Zhou
    Haijun Zhou
    对的,我用SmartRF Flash Programmer擦除之后一样,但是现在我连beacon帧都收不到,你有相同的问题? 或者可以讲你的程序给我发一下吗,jhz1371723247@163.com非常感谢
    • 7 年多前
    • Zigbee 和 Thread
    • Zigbee 和 Thread 论坛
  • RE: CC1310如何使用UART更新程序

    Lina Lian
    Lina Lian
    victory zhang, 请使用SmartRF Flash Programmer2 (PC软件)+ 仿真器 来进行CC1310 bin 文件的烧写。 具体参考下面link: http://www.ti.com/tool/FLASH-PROGRAMMER
    • 8 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • Answered
  • RE: CC1310引导程序和应用程序烧写问题

    Felix ZF
    Felix ZF
    已解决
    1. flash Programmer可以用来烧写hex,bin或out文件 2. 是,看上个回帖里的截图
    • 8 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT 的定制 PCB 上的引导加载程序问题

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 这种喜悦是不成熟的。 所有功能都可以在 EK-TM4C1294XL 上运行、但在我的 PCB 引导加载程序上不想工作。 此外、问题很奇怪:我通过调试器启动了引导加载程序、点击了 LM 闪存编程器和 UDP 监听器中的"Programm"按钮。 LM Flash Programmer 发送72字节长的数据包、引导加载程序捕获76字节长的数据包(尽管数据包的内容正确)。 已检查 UIP_Buf…
    • 4 年多前
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。

  • 发布新问题