E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 7 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] INA253EVM:单相半桥逆变器中的电流传感器放置由 PI 控制的闭合电流环路
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 你好,Jonah, 我认为这是一个与 PWM 和器件带宽有关的问题。 第二个位置不会出现问题、因为 PWM 电压没有切换。 即使 PWM 抑制功能得到增强、我相信恢复方面仍然存在问题。 周期为8.146µs、例如如果 PWM 占空比为20%、则表示 PWM 开关1.6µs 之间的时间。 如果您查看数据表中的图25、就会看到输出恰好开始稳定在大约1µs。 因此、您可能会得到一些 …
5 个月前
电机驱动器(参考译文帖)
电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] INA253:使用 INA253进行电流检测。
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Venkata: 请随时查看或购买我们用于此 器件的评估模块:
INA253EVM
评估板| TI.com、该评估模块用于轻松快速地评估该器件、它将帮助您熟悉电流感应。 EVM 的原理图可在 EVM 的用户指南:《
INA253EVM
用户指南》(TI.com)中找到。 您也可以随意查看我们高精度实验室的电流感应系列、以查找一些有用的电 流感应主题:高精度实验室系列:电流感应放大器…
8 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] 兼容性 Launchpad F28379D/外部模式/登录数据
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Carolus Andrews 感谢您的努力和信息的相关性。 除了放大器与模数转换器(ADC)之间的连接问题、还需要考虑几个因素来确定 F28379D 的信号采集质量。 对我来说,我没有做任何努力,我在 Simulink 将采集窗口设置为15,但没有给予这么多的重视!! ACS712霍尔效应传感器带宽限制为80kHz、但我认为其带宽在很大程度上足以满足我使用的频率范围。 …
3 年多前
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)
C2000™︎ 微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] INA253EVM:适用于 LMG3411
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 请参阅此帖子。 https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/795664/2944022#2944022
5 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] TIDA-00915:LMG3411
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Martin: 一如既往的明确和有益的回应。 谢谢你。 对于涉及 TIDA-00915、我深表歉意。 我们有 LMG3411-18子板、我们希望在闭合电流环路模式下使用它们。 我们找到了2个我们认为可以帮助我们的 EVM。 这些是; •DRV421 EVM、允许我们测量子板的电流、从而产生闭合电流环路电流。 如果该 EVM 可以正常工作、那么我们需要其中的3个模块…
5 年多前
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)
仿真、硬件和系统设计工具(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] DRV421EVM:适用于 LMG3411
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Sam、
INA253EVM
可在-40°C 至85°C 的温度范围内测量高达15A 的电流、因此这应该很好。 可以使用 AMC1301EVM、但请查看用户指南、因为我对该器件和 EVM 不太熟悉。 DRV425测量磁场、DRV425汇流条参考设计用于测量100A、需要针对您的应用进行修改。 我建议您阅读 汇流条工作原理 、看看它是否适用于您的应用。 DRV425EVM…
5 年多前
传感器(参考译文帖)
传感器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LMG3410-HB-EVM:LMG341*子板和主板
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Sam: 是的、任何电流传感器都可以用于闭环控制、但重要的是测量位置、例如浮点或负轨返回以及所需的带宽。 DRV421是一款提供隔离的磁通量传感器,因此您可以使用该传感器测量开关节点电压或高总线电压。 -
INA253EVM
可用于测量低侧 GaN 的电流或负轨电流,因为它主要感应内部分流电阻两端的电压。 如果您要以较低的带宽执行平均电流模式控制、我建议您查看使用霍尔效应电流传感器的参考设计…
5 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题