E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 1,093 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
CC1350: 433MHZ和2.4G蓝牙分别最多传输多远的距离?
xin yang
Part Number: CC1350 我们使用两个cc1350-launchxl-4板子分别烧录官方提供的 simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07 中的rfPacketTx和rfPacketRx实例,并且使能了最大功率,但是实际测试的通信距离只有几十米远; 后来我们又买了一个cc1350sensor开发板,测试其蓝牙2.4G的通信距离,我们发现稳定通信的距离也只有20多米远; 在论坛中我也找了很久,并没有得到自己想要的答案,所以想问下TI 专家,CC1350的433MHZ和2…
4 个月前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
Answered
[参考译文] CC1350STK:我有一个 CC1352R 和一个 CC1350STK 传感器标签。 我想在 CC1352R 集中器 term 屏幕上显示来自传感器标签的传感器数据。 我应该使用哪个特定的传感器和集中器示例?
admin
已解决
Other Parts Discussed in Thread: CC1350STK , CC1352R , CC1350 , LAUNCHXL-CC1352R1 , SYSCONFIG 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1287366/cc1350stk…
已回答
5 个月前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LAUNCHXL-CC1350-4:适用于 Launchpad 平台的信号强度测量代码。
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 David: 我推荐使用 rfPacketErrorTest 示例: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ADHqw6uhnEYZbtL7SffdnA__com.ti.SIMPLELINK_CC13X0_SDK__eCfARaV__LATEST 谢谢、 M·H
9 个月前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
RE: LAUNCHXL-CC1312R1: CC1312r例程没有能使用SUB1G发出数据的例程?还有就是CC1312R发出的数据CC1310能接收到么?
Galaxy Yue
zjj12138 说: 1312和1310 您好,可以参考如下例程 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AI3do46mtVSM8c5YkHFVag__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13X0SDK__1FaRUBA__LATEST 本实验可以使用 CC1310、CC1350、CC1312、CC1352 或 CC2640R2 LaunchPad 执行。 任务3:在两个设备之间交换数据
6 个月前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
Answered
RE: [参考译文] CC1350:对于 CC1350和 CC1352R 无线电900MHz 频段、需要1Mbps 和2Mbps 覆盖、补丁和射频设置的专有模式
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 对于 CC1310/CC1350: 对于1.5Mbps: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1264278/launchxl-cc1310-how-to-configure-the-rate-to-1-5-mbps…
7 个月前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
RE: LAUNCHXL-CC1310: CC1310 怎么打印log,如SWO功能,不是用uart方式.
Alex Zhang
如果您在使用中遇到问题,可以参考以下链接: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1183338/
launchxl-cc1350
-4-swo-trace-not-enabling-correctly?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SWO# 重新开辟一个工作空间…
9 个月前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
RE: LAUNCHXL-CC1310: XDS110调试器的两个串口要怎么使用
Alex Zhang
另外我给您找到了相关的链接,希望对您有帮助,您仔细查看一下: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/525815/is-there-an-swo-like-output-on-the-cc26xx?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=swo https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity…
8 个月前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
Answered
RE: [参考译文] LAUNCHXL-CC1350:macLowLevelBufferInit ()抛出断言
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 我没有、但我认为这是堆栈问题。 我换用了1352、现在不再看到这个问题。
1 年多前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: CC1310: 关于在433M应用时,数据率和 SPI通信速度问题
Alex Zhang
已解决
4 mbps PHY 仅适用于 CC1310 和 CC1350。 CC13x0 SDK 中的 rfPacketERrorRate 测试支持 4 mbps PHY, CC1310 的所有可用 RF 设置均可在 SmartRF Studio 中找到。使用4Mbps高速模式。 SmartRF Studio 中可能没有,尽管 PER 示例中出现了 4 Mbps 设置,但从未正式发布过。当然,您可以从 PER 示例中提取设置,但要知道这些设置没有经过与 Studio 中可用设置相同数量的验证。 根据所提供的信息…
9 个月前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
LAUNCHXL-CC1310: CC1310 iic 卡死
genyi liu
Part Number: LAUNCHXL-CC1310 Other Parts Discussed in Thread: CC1310 , CC1350 , UNIFLASH 1. 板子上没有接iic设备时,调用iic接口会卡死,在调试模式是正常的,断开调试器,直接上电会卡死! rfPacketTx_CC1310_LAUNCHXL_nortos_ccs.zip 2. /* * Copyright (c) 2019, Texas Instruments Incorporated * All rights…
9 个月前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题