• RE: CC2650的最大传输距离是多少?

    之前用 LAUNCHXL-CC2650 作line-of-sight測試的話大概50-70米
  • RE: LaunchPad CC2650的SimpleLink SDK问题

    不相容,適用於 LAUNCHXL-CC2650 的是BLE STACK 2.2.2、可以在 BLE-STACK 下載
  • 购买的LAUNCHXL-CC26X2R1 开发板不能运行最新版SDK

    2019年9月底在TI商场中购买一款 LAUNCHXL -CC26X2R1 开发板,收到货后发现不能运行最新版SDK。后查询发现 CC2650 芯片为C版本,该版本已经不被TI官方支持(应该不是量产的
  • 【直播 QA】TI Zigbee 3.0及多协议解决方案

    直播讲师: Yonghua Pan 直播 Q&A: 1 . ”ble/zigbee可以直接用单颗共存方案就好了”相当于把BLE转换为zigbee,我知道CC2652可以同时跑BLE和zigbee,但是CC2652可以实现这种转换吗?这个方案和单纯用蓝牙方案相比,功耗会大一些吧 A: 可以的,有一个DMM的管理层可以做;应该是呀,物理层还要多负责zigbee的on的时间。 2 . 1352P一般隔两个墙可以传多远?家庭环境下 A: 理论上是可以的...