E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 4 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] LM1458:大漂移
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Kevin: 他们真的是客户吗? 很奇怪、他们选择了上个世纪的所有器件(真正的旧产品)。 漂移不是真正的零。 完全未指定漂移。 25°C 时的失调电压不是很好、没有其他温度记录。 电路的(噪声)增益为46k/1k +1 = 47。 输出直流误差将为47 * Vos (包括漂移) 7.4mV 漂移相当于157uV 漂移或3.7uV/C 漂移。 确定可接受的(输出…
1 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] SA51709500 -旧 H 桥驱动器
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Thiago 您好! 我的研究表明、这是一款定制器件、因此、有关此器件的信息只能在与原始客户签订的 NDA 下披露。 您在上一篇文章中引用的网站指出这是一款
LM1458
器 件,但该器件仅提供8引脚 www.ti.com/.../
LM1458
封装,并且您的器件为20引脚。 我问您是否有原理图、而不是画一个、而是从产品制造商那里画一个。 拥有原理图很可能会清楚地识别器件是什么…
3 年多前
电机驱动器(参考译文帖)
电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LM1458:LM1458工作温度
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Ofir、
LM1458
仅保证0°至70°C 的温度范围、因此我们无法对80°C 时将发生的情况做出任何声明 此外、您的电源电压低于器件的最小总电源电压6V。 如果在总电源电压为6V 的器件中使用两个放大器、则数据表中的最大功耗为~34mW、远高于0.1mW。 保罗
5 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LM1458:LM1458短路电流。
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Siddharth、 起亚的短路电流响应是典型电流、最大值可能是50mA 的两倍。 根据数据表原理图、电源电流将随 VCC 下降、ICC [V]= V/30 * ICC [30V] 对于24V 电源、ICC [24V]= 24/30 * 3mA (典型值)= 2.4mA
5 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题