E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 244 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
LM3150: LM3150电源芯片MOS管出现过冲或者震荡
JUNHENG DU
Part Number:
LM3150
您好,使用
LM3150
电源芯片将12V降压3.5V8A的电路,用示波器测量低压侧MOS管和LG引脚,测量结果如下图,出来了过冲,有什么好建议解决吗亲
27 天前
电源管理
电源管理论坛
RE: LM5149: LM5149
Johnsin Tao
Hi 可以看看
LM3150
之类。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: TPS54560B: TPS54560B使用耦合电感输出正负压设计问题
Johnsin Tao
HI 5A是做正电压输出,而做负电压输出是做不到5A, 你可以参考 https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva369a/slva369a.pdf 第4页1.4. 相关设计见上述文档, 更大电流的芯片如上可以推荐
LM3150
之类的外置MOS降压芯片,或者LM25116之类。
4 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: 恒压恒流方案推荐
Johnsin Tao
HI 如果是要设计恒流设计,很多DC/DC都是可以的,例如
LM3150
之类都是可以的,只要将常规的通过电阻分压反馈改为通过运放侦测sense电阻做恒流设计即可。 但这类DC/DC,和类似 SF6771S的反激芯片差别很大。
4 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: LM3150: 带载时有问题
Johnsin Tao
HI 从波形和带载情况下,很可能是layout, 有没有严格参考datasheet. 如上,电路是参考webench是没有问题,功率电感也没有问题,但是从波形看,很可能是电流限制保护导致的波形异常,只是0.5A,3A异常,而1A又有些正常很奇怪。
9 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: LM3150: 1引脚VCC与5、6脚GND短接的原因
Cherry Zhou
您好,您的问题我们需要升级到英文论坛看下,有答复尽快给到您。
10 个月前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: LM3150: LM3150在特定情况下会烧毁:VIN-VCC引脚被击穿
GingKo Wang
已解决
您好,不要外壳的情况下带或不带负载均正常,且我把外壳连接器(M12航插)从外壳拆下之后,使适配器和电路板经过M12连接也正常,也就是说目前可以判定和外壳相关 我们就是把负载放在氧化外壳里,外壳上会螺纹孔固定多个电路板,测试发现个别电路板的螺纹孔(螺钉)会和外壳连接,即外壳会成为电路的负极,但是如果使用适配器直插到负载上,而不经过外壳上的M12连接器的话,也不会烧坏芯片。。
1 年多前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: [参考译文] LM3150:轻负载时 LM3150的输出电压过高
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 对美国假期延误表示歉意。 查看您的原理图、可以看到以下一些注释: 8A 负载不需要并联 FET (仅使用5 x 6mm FET -请参阅 LM5146 EVM 示例)。 1.65Meg 是电感器上的高电阻、可能会增加噪声拾取。 在这里尝试降低阻抗网络的 R、C。 检查纹波高度是否不像 COT 在纹波谷值上出现的那样过高(这种效应会导致 Vout 在空载时调节得更高…
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LM3150:LM3150
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 你(们)好 是的,我认为它更依赖于您的硬件结果,您可以在您的产品类型中输入147K,如果您看到 Vin=12V 时输出调节较差,您可以将频率调整得更低,如果低至115kHz,则不会影响其他无源组件
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] LM3150:EMC 传导发射支持
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Allen、 您可以将 L7短路、辐射会变得更糟、或者您可以在 L7的左侧放置一个电容器、并观察到电容的各种差值将在 EMC 图中为您提供不同程度的衰减。 关于布局指南、数据表中有一些。 要具体回答有关 SGND 的问题、是的、建议将所有小信号组件的接地端连接到 SGND 多边形覆铜区、并将多边形覆铜区连接回 SGND 引脚。 然后将 SGND 引脚连接到器件的 DAP…
1 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题