搜索提示
找到 659 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
  • RE: 【原创】_基于MSP430单片机的智能路灯方案

    huan zhou
    huan zhou
    使用的 TI 的芯片: LM1117-3.3 LM1117-5.0 LM317 MSP430F149
    • 11 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • RE: 电源稳压器LDO选型

    Johnsin Tao
    Johnsin Tao
    Hi LDO中 LM317比较便宜,KCS封装Junction-to-ambient thermal resistance 才19℃/W, 不过它没有使能控制,可以关前级电源。
    • 10 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • RE: 电源芯片选型

    Jason Shen
    Jason Shen
    可以做一个数字调节的电源,通过普通的电源像TPS5430,LM317一类的,结合MCU的DAC来实现,只需要在反馈脚多引出一根线通过电阻连接到MCU的DAC输出即可实现电源的调节。
    • 9 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • RE: LDO恒流源

    Jason Shen
    Jason Shen
    用LM317一类的就可以设计恒流源, 如果希望精度较高,可以使用运放加MOS的方式来设计。
    • 10 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • Answered
  • RE: PCM1794I/V转换电路咨询

    LI JIN1
    LI JIN1
    已解决
    谢谢,明白了 正在考虑这个问题,低压部分(3.3V,5V)我打算采用Analog Devices的ADM7150,淘宝上我看卖的也不少,应当容易买到,800mA的输出在这么小电流的情况下,功耗和输入电压的选择应当没问题吧? 请问高压部分(+/-12V或15V)有没有比LM317性价比更好的方案,或者性能更好的方案?LM317/337在10V以上输出噪音也在200n以上吧?这个噪音对后级的影响在什么级别?
    • 11 年多前
    • 音频
    • 音频论坛
  • TPS55340 12V升20V 芯片烧毁

    chu brandon
    chu brandon
    Other Parts Discussed in Thread: TPS55340 故障现象: 1、55℃老化后,TPS55340的SW脚对地短路,测试电感到SW脚的电流,发现电路不论电流大小,一直工作在断续模式,峰值电流10A以上。用电子负载缓慢增加负载电流0.1~1A,TPS55340也不能切换到连续模式,超过负载超0.7A后很容易烧毁,烧毁现象是SW脚对地短路。 2、找到1pcsTPS55340能够工作在连续模式的板子,与故障板电路对比无差异(同一批次生产),交叉验证TPS55340,工作方式不跟随芯片走…
    • 6 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • 基于TPS54360芯片的24V输入15V/3A的电源设计(电机控制)

    yyl830113
    yyl830113
    Other Parts Discussed in Thread: LM317 , TPS54360 一、设计背景: 在控制电机的时候,需要用到桥驱动器,它可以将TTL或COMS电平转换为驱动MOS管的开启或关闭的高电平,这类器件的供电一般在:12V—15V之间,以15V的桥驱动器比较多见。比如:IR系列的很多,不但能驱动MOSFET还能驱动IGBT。这样,在板子电源设计中,必须考虑产生15V的电源。采用24V电源输入的情况下,输出:15V,可以再降一下,得到5V或3.3V了。 …
    • 基于TPS54360芯片的24V输入15V3A的电源设计--设计报告.pdf
    • 11 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • 30V变5V的和-30V变-5V的直流稳压芯片有推荐吗?

    Johnny Lu
    Johnny Lu
    Other Parts Discussed in Thread: LM22674 , TL5001 , LM317 30V变5V的和-30V变-5V的直流稳压芯片有推荐吗?
    • 12 年多前
    • MSP 低功耗微控制器
    • MSP 低功耗微控制器论坛
  • Answered
  • RE: 电源芯片选型

    yiyin ye
    yiyin ye
    已解决
    谢谢!TPS7A4901可以用,但价格有些偏高,我想用 TL431+LM317 用来作INA333 和ADS1255的供电电源,请问这样和TPS7A4901供电,相差有多大?谢谢!
    • 11 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] BQ25895:输入电流低于预期。

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Jeff、 我正在为半充电电池充电、并且在配置为恒流模式的散热器上使用一些 LM317s 时还会增加额外的负载。 当我增加额外负载时、我看到输入电流没有增加。 以下是寄存器: 12V 充电器 BQ25895 Reg00 = 0x5c BQ25895 Reg01 = 0x5 BQ25895 Reg02 = 0x3D BQ25895 Reg03 = 0x3a BQ25895…
    • 5 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。

  • 发布新问题