搜索提示
找到 278 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
  • RE: 找方案,秀出来!LED参考设计工具等你拿!(封顶100个)

    stevenchensina
    stevenchensina
    来自 http://www.baidu.com/link?url=b7dfd230fc293c5e471ef23de092fddc99fdc4912d18f7e92dcc8d9cab984e3f7a56a6fd768aadc37daf0b8729beca5211ed1a57bd30deeabd08acb2000d0a5d853c69
    • UCC28810_100WPFC_LEDԴ.pdf
    • 13 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • RE: AM335x Flash Tool -- UniFlash 烧写工具使用简介及问题解决方案汇总(已更新SPI烧写部分…)

    liudong chen
    liudong chen
    CCCCCCCC U-Boot SPL 2013.01.01 (Nov 24 2017 - 14:55:22) cld: Initalize the board header!!##############. cld: don't read_eeprom!!##############. cld: enable_board_pin_mux##############. cld: configure pinmux################. cld: enable_board_pin_mux end…
    • 8 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • 编译TI官网TI_Android_JB_4_2_2_DevKit_4_1_1.bin代码,触摸屏启动不起来

    Mak he
    Mak he
    Other Parts Discussed in Thread: TPS65910 我使用的是TQ335x开发版,编译TI_Android_JB_4_2_2_DevKit_4_1_1.bin源代码,根据文档“TI-Android-JB-4.2.2-DevKit-4.1.1 DeveloperGuide”操作 u-boot:将EEPROM去掉,选择am335x_evm_config; kernel:也将EEPROM去掉,并选择am335x_evm_android_defconfig…
    • 10 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • Answered
  • 问题:8168无法输出boot logo到VGA

    xu chen
    xu chen
    已解决
    8168+DVRRDK 使用IOUTA~IOUTC,连接到视频放大器,再引出RGB信号,行、场信号用的AR8和AL9。 uboot启动时,没有输出logo。测量IOUTA~IOUTC,都没有波形,一直是0V。行、场信号也没有波形 参考 http://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digital_media_processors/f/716/p/247546/867752#867752 操作如下 mw.b 0x81000000 0xFF 0x300000 tftp 0x81000000…
    • 已回答
    • 10 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • LM5116 負載的問題~

    Worthy Hsu
    Worthy Hsu
    Other Parts Discussed in Thread: LM5116 您好~ 我利用LM5116設計一片DC-to-DC,輸入電壓是 44~48VDC,輸出電壓是 12VDC,希望的輸出電流最大為8A,我是利用10歐姆300W的電阻來當作負載。線路設計主要是採用WEBENCH建議的線路,各項RC的數值則是參考AN-1713 LM5116-12 EVM Board (會不採用WEBENCH線路的RC值是因為先前套用過,但一上負載,就出問題(SW波形會抖,抖一抖就無輸出了))。 代理商FAE建議我採用LM5116…
    • DC-DC, 20160726.pdf
    • 9 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • Answered
  • RE: am335x文件系统烧写问题

    zimin hou
    zimin hou
    已解决
    printenv打印信息: U-Boot# printenv arch=arm baudrate=115200 board=am335x bootargs_defaults=setenv bootargs console=${console} ${optargs} bootcmd=mmc dev ${mmcdev}; if mmc rescan; then echo SD/MMC found on device ${mmcdev};if run loadbootenv; then echo Loaded environment…
    • 12 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • AM3352 LCD_PCLK 没有信号输出

    Qi Fu
    Qi Fu
    Other Parts Discussed in Thread: TPS65910 U-Boot 2013.01.01 (Oct 11 2017 - 21:35:50) I2C: ready DRAM: 128 MiB WARNING: Caches not enabled Could not probe the EEPROM; something fundamentally wrong on the I2C bus. Could not get board ID. NAND: No NAND device…
    • 7 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • Answered
  • RE: 请教BBB中国版开发板通过USB更新系统的问题

    xinliang liu
    xinliang liu
    已解决
    这是从开始烧时输出的信息: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC U-Boot SPL 2013.01.01 (Sep 01 2016 - 00:31:54) musb-hdrc: ConfigData=0xde (UTMI-8, dyn FIFOs, bulk combine, bulk split, HB-ISO Rx, HB-ISO Tx, SoftConn) musb-hdrc: MHDRC RTL version 2.0 musb-hdrc: setup fifo_mode …
    • 9 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • Answered
  • RE: 关于AM3358烧录镜像后网口无法获取动态IP的疑问

    zuhua zhang
    zuhua zhang
    已解决
    HI JIan Zhou, 这边在使用SD卡烧录的时候遇到一个疑问,如下: 我参考AM335X UBIFS NandFlash Programming Guide v1.1(如附件)文件使用SD卡手动烧录,使用fatload mmc 0 0x82000000 MLO都能找到文件,但是输入烧肉命令的时候说找不到设备,打印内容如下: U-Boot 2013.01.01 (Sep 18 2014 - 15:44:49) I2C: ready DRAM: 512 MiB WARNING: Caches not…
    • AM335X UBIFS NandFlash Programming Guide v1.1.pdf
    • 11 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • Answered
  • RE: 关于LP8863ADCPRQ1芯片VDDIO和VLDO引脚

    Kevin,Shen
    Kevin,Shen
    已解决
    0763.LP8863-Q1_EVM.pdf Hi, 你好,但是我在LP8863的EVM设计中发现,VDDIO和VLDO是分别供电,和您说的不一样?请解释一下,谢谢!附件为该芯片EVM的手册和截图!
    • 7 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。

  • 发布新问题