搜索提示
找到 3,915 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: AWR1642BOOST: SRR chirp config
Chris Meng
你好, 请参考mmwave sdk 3.5的user guide,使用ccs 调试需要烧写ccs debug bin到板上。然后再加载可执行文件。
3 年多前
传感器
传感器论坛
RE: 1843out_of_box demo中的aop.bin有什么作用?
Shine
aop.bin是针对AWR1843AOP芯片的。mmw demo输出的数据格式可以参考C:\ti\
MMWAVE-SDK
03_05_00_04\packages\ti\demo\xwr18xx\mmw\docs\doxygen\html\index.html里的Output information sent to host
4 年多前
存档论坛
其它模拟产品 (Read-Only)
RE: IWRL6432: method of flashing the program about using IWRL6432 IC in the schematic
Shine
第一种方法: 可以通过C:\ti\MMWAVE_L_SDK_05_03_00_02\tools\visualizer\Low_power_visualizer_5.3.0.0里的visualizer烧写,具体请参考 C:\ti\MMWAVE_L_SDK_05_03_00_02\docs\MMWAVE_Radar_Visualizer(mmWave_Low_Power_Devices).pdf文档里的Flash章节,有详细的烧写步骤。mmwave SDK可以到下面的网站下载。 https://www.ti…
2 年多前
传感器
传感器论坛
Answered
RE: AWR1642BOOST: pplcount demo 官方编译报错
Shine
已解决
是的,在release note里有说明。 Supports mmWave SDK 2.0.0.4 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=VLyFKFf__4.0.1&node=AIEQX-9Mhf1GGxlNqTwQkQ__VLyFKFf__4.0.1&r=VLyFKFf__4.10.1
3 年多前
传感器
传感器论坛
RE: AWR6843AOP: 关于后缀名是aer4f和ae674文件的提问
Nancy Wang
请参考mmwave sdk user guide 4. 5. 4. Advanced build. REM The command will create the following file REM lib_.aer4f library under ti//lib folder
3 年多前
传感器
传感器论坛
RE: AWR1843BOOST: 在debug模式下,怎么从ccs找到保存在dsp中的每一帧数据
Chris Meng
你好, 你可以看看mmwave sdk里的mmw demo,里面的demo配置4个接收通道。
3 年多前
传感器
传感器论坛
Answered
[FAQ] IWR6843AOPEVM: 能否在 IWR6843AoPEVM 上运行 IWR6843ISK 代码?如何实现?
Annie Liu
已解决
Part Number: IWR6843AOPEVM Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK ,
MMWAVE-SDK
, IWR6843AOP 问:能否在 IWR6843AoPEVM 上运行 IWR6843ISK 代码?如何实现?
已回答
4 年多前
传感器
传感器论坛
Answered
RE: CCSTUDIO: CCS12.2安装时,check Anti-virus问题
Jack
已解决
点击next是可以安装的。我已经反复卸载重装CCS软件多次。每次装CCS,都会出现anti-virus check这个问题。这个问题没有解决,会不会对后续CCS编译、运行等产生影响。以您的经验,可以给我解答一下这个疑问吗?另外,有个额外的问题,CCS软件和mmwave SDK软件配合使用用于毫米波雷达开发,以CCS为开发平台,本人在新建CCS工程时,未出现SYS/BIOS见左图,而mmwave SDK 是包含SYS/BIOS、dsplib、mathlib等的(见中图),怎么样可以成功新建含有SYS…
2 年多前
处理器
处理器论坛
Answered
RE: [参考译文] AWR1843:AWR1843启动确认
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您可以从此处下载mmWave SDK
mmWave-SDK
软件开发套件(SDK)| TI.com 下载后,请按照用户指南中的说明进行操作 C:\ti\mmWave_SDK_03_05_00_04\docs\mmwave_sdk_user_guide.pdf 请阅读3.2 1演示模式部分 谢谢你 Cesar
3 年多前
传感器(参考译文帖)
传感器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] AWR1843AOPEVM:EIRP 功率测量
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Cesar: 什么是毫米波软件演示? 这是我第一次听到"毫米波软件演示"。 但 我知道"mmWave SDK demo"。 让我再问一遍。 请告诉我如何使用"contModeCfg"命令或向我发送命令手册。 请告诉我、为什么 在 mmWave Studio CLI 上运行"profile_Continuous_mode_xwr18xx…
1 年多前
传感器(参考译文帖)
传感器(参考译文帖)(Read Only)
<
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题