搜索提示
找到 96 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] MSP430F6734A:kWh 仪表的色谱可测量、直至达到50次谐波
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Jiang WeiJi、 感谢您在这里的耐心等待。 不幸的是、在浏览了我们的许多参考设计之后、我找不到能够测量高达50谐波的谐波的设计。 从技术上讲,应该有可能做到这一点,但需要作出一些努力加以执行。 首先、让我向您介绍我们基于 MSP430F67xx 器件的能源监控总谐波失真测量参考设计(TIDM-THDREADING)。 在第6节中、用户指南讨论了不同的谐波测试条件…
8 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
[参考译文] MSP430FR5994:DSPLib FFT 为 LEA 启用/禁用提供了不同的结果
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/712729/msp430fr5994-dsplib-fft-giving-different-result-for-lea-enable…
已回答
7 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MSP430F5438A:乘法器 MPY32:对于第一个结果、只需2个周期而不是3个周期?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您听说过我们的数学和信号处理库吗? 虽然您使用的是汇编代码、但它们可能在这里有所帮助。 无论如何、MSP430FR5994上的低功耗加速器(LEA)模块可作为下一代实现方案的选项。 MSP430 IQmathLib 用户指南版本01.10.00.05用户指南 MSPMATHLIB:优化的 MSP430浮点标量数学函数库 MSP DSP 库文档 此致、 James MSP…
7 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
回复: C6670 浮点与定点的性能比较
Andy Yin
您好, 在测试性能时,建议在EVM板上进行测试;没有将浮点与定点进行性能比较,只有不同Device之间定点与定点,及浮点与浮点的比较。
comparision C6671 with tigerSHARC.pdf
13 年多前
处理器
处理器论坛
回复: C66X和C674X的对比
Andy Yin
参考附件的性能比较。
performance comparision C6671.pdf
13 年多前
处理器
处理器论坛
TI产品选择指南
zhaobao277
TI产品选择指南.pdf
12 年多前
文件中心
电源管理
<
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题