搜索提示
找到 1,046 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
    Answered
  • RE: [参考译文] 正在寻找处理器

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Robert: Unknown 说: 此 MSPM0L1304xDGS28是否可以配置为过零检测器,如本问题顶部所示, 然后、将内部 DAC 配置为通过另一个运算放大器运行、以输出到 XTR11x、如本 XTR11x 产品说明书的图8.3: 是的、它支持您描述的操作。 但我建议您查看引脚功能在 DGS28封装中是否会有一些冲突、我可以稍后再次进行检查。 Unknown…
    • 2 年多前
    • MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
    • MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • 在例程Traffic Monitoring中添加SPI模块后例程崩溃

    ? ?
    ? ?
    已解决
    Part Number: IWR1843BOOST 我正在使用开发板iwr1843boost和例程Traffic Monitoring,SDK版本3.6.1.0,我已经能够运行可视化工具并获得了例程输出的数据。然后我试图在此例程中启用spi模块以便将数据发送到msp430,但是,当我在例程中添加了启用spi模块的代码后,MSS通常在Sensor Start后2分钟内抛出错误。 以下是我在例程中添加的代码,分别添加到"MmwDemo_initTask()"和"TrackerDemo_transmitProcessedOutput…
    • 已回答
    • 1 年多前
    • 传感器
    • 传感器论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] MSPM0L1306:刷写代码时出现问题

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 一种方法是尝试调用 BSL。 在对电路板进行复位或下电上电的同时保持 S1开关、那么在 BSL 进入深度睡眠模式之前、您应该有10秒的时间进行连接。 您还可以尝试 恢复出厂设置、然后查看它是否恢复电路板。 通过 CCS 执行此检查的步骤可在以下位置找到: https://software-dl.ti.com/msp430/esd/MSPM0-SDK/latest/docs…
    • 1 年多前
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] TM4C123GH6PM:无法进入 timer0A ISR

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Charles: 感谢您的答复。 我已经再次尝试从 TivaWare SDK 导入现有导入。 该工程现在可以正常工作。 步骤与之前相同、但我不知道为什么它在之前的项目中无法正常工作。 确保我不使用副本创建新工程。 这些仍然是我要检查的一些问题。 1.我们在使用 MSP430 和 MSP432 系列的同时,还创建了一个全新的项目。 现在、我对新工程使用导入操作…
    • 4 个月前
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] AWR1843BOOST:哪些应用需要集成另一个微控制器板、如 Launchpad

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! Cortex R4F 的用途是开发定制应用。 请让我们的客户看看在 R4F 和 DSP 上运行的毫米波 SDK 演示 www.ti.com/.../MMWAVE-SDK LaunchPad 接口可用于与 MSP430等其他处理器进行通信。 例如、如果用户希望在 AWR1843BOOST 和 MSP430之间建立 SPI 通信、可以执行此操作 谢谢你 Cesar…
    • 4 年多前
    • 传感器(参考译文帖)
    • 传感器(参考译文帖)(Read Only)
  • [参考译文] LP-MSPM0G3507:下载项目失败

    admin
    admin
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1208154/lp-mspm0g3507-download-project-fail 器件型号: LP-MSPM0G3507 输出文件时出现的错误…
    • 2 年多前
    • MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
    • MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] SIMPLELINK-MSP432-SDK:是否要对 MSP-EXP432P401R 进行编程?

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH , CC2640R2F , MSP432E401Y 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] 编译器/OPT3101:示例代码

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Janine、 1.是的。 SDK 可与任何 MCU 一起运行、但可与 MSP430一起开箱即用。 请参阅 SDK 文件随附的快速入门 PDF、了解有关 MSP430 Launchpad 即插即用的分步说明。 SDK 是我们提供的示例代码、提供了所有功能。 我们不提供 EVM 代码、因为这是特定于 EVM 的、并且没有 SDK 等文档、因此我们不支持将其用于外部用途。…
    • 5 年多前
    • 传感器(参考译文帖)
    • 传感器(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] LP-MSPM0G3507:边沿捕获不能在 TIMA0_C2处工作

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507 , MSPM0G3507 , SYSCONFIG 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum…
    • 已回答
    • 1 年多前
    • MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
    • MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: MSP430FR6043: Some questions about pulses which is generated on the dedicated CH0_OUT pin

    Yale Li 李耀先
    Yale Li 李耀先
    已解决
    measure CHANG 说: Figure 1 As we mentioned before, this may be the reason why you cannot demonstrate a whole waveform based on the ADC result stored in the device. And, the demo in the link you posted is the general demo of these series devices. We have…
    • 2 年多前
    • MSP 低功耗微控制器
    • MSP 低功耗微控制器论坛
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。

  • 发布新问题