搜索提示
找到 1,046 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
  • [参考译文] MSPM0G3507-Q1:CMAKE 进入复位处理程序

    admin
    admin
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1338485/mspm0g3507-q1-cmake-entry-into-reset-handle…
    • 1 年多前
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
  • [参考译文] MSP430F5529:使用启动板 F5529和 JTAG 调试器校准 opt3101evm TOF 传感器

    admin
    admin
    Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529 , OPT3101EVM , MSP-FET 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum…
    • 3 年多前
    • MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
    • MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: 请教CC3100 BoosterPack可以作为模块连接到STM32F103ZET6上吗

    Alvin Chen
    Alvin Chen
    我们提供了SDK是基于MSP430,TM4C的,至于STM32的你要自己去移植。 www.ti.com/.../cc3100sdk
    • 6 年多前
    • Wi-Fi
    • Wi-Fi 论坛
  • RE: [参考译文] LP-CC2652R7:Launchpad 入门故障

    admin
    admin
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 感谢您提供有关 CCS Theia 的建议。 当我在发行说明中遇到 Theia 版本问题时、 建议在使用 MSPM0和 MSP430器件进行生产开发时使用 Code Composer Studio Theia v1.4.1。 CCS Theia 包括对无线连接(而非 WiFi)的可选支持"、因此我认为无线支持是 WIP。 很抱歉,我把线索埋在我的 ProjectZero…
    • 1 年多前
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: MSP432操作数码管或点阵屏

    灰小子
    灰小子
    msp430的库文件在这里 http://www.ti.com.cn/tool/cn/MSP432WARE 不过现在不更新了,现在推荐用MSP432 SDK
    • 6 年多前
    • MSP 低功耗微控制器
    • MSP 低功耗微控制器论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] CC3100MOD:安全更新和 SFM (软件物料清单)

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 该 SDK 包含控制无线电所需的主机驱动程序。 在讨论 CC3100时、除非您使用支持的主机平台(Tiva-C、MSP430或 STM32)之一、否则您需要为主机(以及操作系统)提供适应层。 SP 是必需的- ROM 代码不足以启用无线电。 移植问题解决后、SP +SDK 应使您/您的客户能够完全运行 Wi-Fi。 BR。 Kobi
    • 4 年多前
    • Wi-Fi®︎(参考译文帖)
    • Wi-Fi®︎(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] OPT3101EVM:OPT3101初始化放大器;读取距离代码/寄存器

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Neeraj、您好! 我需要检查硬件、但看起来可能需要在校准之前先在 PCB 上解决一些问题。 请进行残留串扰检查(屏蔽光电二极管并检查剩余振幅)。 理想情况下、在开始校准之前、我们需要将其降至~300或更低代码、但如果必须、我们也可以处理更高的值。 我们正在着手更新 SDK、以提高易用性。 它允许您将 SDK 加载到 MSP430 Launchpad 上、您需要将其连接到电路板上的…
    • 6 年多前
    • 传感器(参考译文帖)
    • 传感器(参考译文帖)(Read Only)
  • MSP430操作系统问题

    user4959119
    user4959119
    Other Parts Discussed in Thread: CC1310 , MSP430F247 最近要接触MSP4302系列单片机,有几个疑问 1.MSP430能直接上TI-RTOS操作系统吗?就像CC1310 SDK那种代码资源有没有,在哪里下载? 2.中MSP430里面跑操作系统,功耗会自动优化吗?
    • 6 年多前
    • MSP 低功耗微控制器
    • MSP 低功耗微控制器论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] 编译器/CC2564CMSP432BTBLESW:CC2564CMSP432BTBLESW

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Hien、 虽然您可以移植 MSP432代码、但为什么不使用 MSP430原生代码? 您可以在 以下位置下载适用于 MSP430 + CC2564的 SDK:http://www.ti.com/tool/TIBLUETOOTHSTACK-SDK 如果您想使用 MSP430运行 CC2564、我建议您下载 CC256XMSPBTBLESW 版本、然后从该版本开始开发。 …
    • 6 年多前
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] CCS/MSP432P401R:MSP432P401R SPI 示例已过期、与 SDK 库调用不匹配

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/941967/ccs-msp432p401r-msp432p401r-spi-examples-are-out-of-date-don…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
    • MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。

  • 发布新问题