搜索提示
找到 1,046 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] 具有 SimpleLink MCU 的串行 Modbus 协议
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、A: SimpleLink MCU 系列中没有我知道的此类库、可以在 SDK 文档中找到可用的驱动程序: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AOSQDVXMohlV5LElLx5wxA__pTTHBmu__LATEST MSP430和 MSP432具有可用于实现 RS485部分的 USCI 外设(您也可以在 SimpleLink…
5 年多前
其他无线技术(参考译文帖)
其他无线技术(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] CCS/MSP432E401Y:用于链路和活动的 EMAC 以太网 LED
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 谢谢 James。 这一问题已经解决。 我没有使用 SysConfig、因为我仍在 SDK 3.20上。 我进行了以下调用来修改 PHYLEDCFG 寄存器以获取配置。 EMAPPHYExtendedWrite (EMAC0_BASE、0、0x025、0x100); 我有一个相关的问题、在这里创建了一个新的胎面: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers…
5 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MSP432E401Y:使用 RMII 接口
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 是 MSP432E4 SDK 具有 Driverlib API、允许连接 RMII PHY。 请参阅以下文章、因为它介绍了要使用的特定 API。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/786175 谢谢、 SAI
6 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
[参考译文] 管理链接的资源、而不将绝对文件路径保存在修订控制下的文件中
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1007987/managing-linked-resources-without-saving-absolute-file-paths-in-a-file-under-revision-con…
已回答
4 年多前
Code Composer Studio™︎(参考译文帖)
Code Composer Studio™︎(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MSP432E401Y:MSP432E401Y 上的 RTC?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 请参阅以下帮助: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/737766 此外、您是否在 SDK 中尝试/查找过任何与 RTC 相关的示例?
6 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
[参考译文] CCS/MSP432E411Y:器件选择中缺少 E 系列
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/875197/ccs-msp432e411y-e-series-missing-in-device-selection 器件型号:…
已回答
5 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] PGA305:您能否在 EVM 板上提供 MSP430代码?
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 目前、我们无法发布 PGA305EVM 随附的 MSP430的源代码。 固件是 USB2ANY 固件的自定义版本、也不可分发。 但是、USB2ANY SDK 确实包含 DLL 以及如何使用它们的文档。 OWI 电路 TX 和 RX 最终会发送到 USB2ANY 的 UART TX 和 RX、因此在研究示例时、这是一个理想的起点。 此致、
5 年多前
传感器(参考译文帖)
传感器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
[参考译文] CCS/MSP-EXP432E401Y:适用于 EXP432E4 SDK 的 TI RTOS 调试版本
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/874196/ccs-msp-exp432e401y-ti-rtos-debug-version-for-exp432e4-sd…
已回答
6 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
CCS/Can't find the target named 'ti.targets.msp430.elf.MSP430X'
user5830274
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528 , CC3200 , MSP430F5529 CCS/Can't find the target named 'ti.targets.msp430.elf.MSP430X' Hi 我使用的是TDC1000-TDC7200EVM开发板,上面载有MSP430F5528,在ccs目录下同时装有用于CC3220的SDK 。在CCS8.2中,我使用了之前开发板自带GUI软件内的example代码。得到下图所示错误…
7 年多前
MSP 低功耗微控制器
MSP 低功耗微控制器论坛
RE: [参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 不确定您和我的裸金属定义是否相同。 我所说的或多或少是直接寄存器读取/写入、您可以在 MSP430上执行这些操作(作为示例)。 但是、由于其上的电源域等比 MSP430复杂得多。 从 SDK 中的示例中可以看到、在函数调用中、您会看到很多必须运行/设置。 我们将所需的设置等作为提供的驱动程序等的一部分提供、从而可以缩短开发周期。
6 年多前
Wi-Fi®︎(参考译文帖)
Wi-Fi®︎(参考译文帖)(Read Only)
<
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题