搜索提示
找到 1,046 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
  • RE: [参考译文] LP-MSPM0C1104:使用 MSPM0C1104微控制器实现特定时序特性:是否有可能?

    admin
    admin
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Naka: Unknown 说: 您能给我提供一些示例代码吗? 首先、您可以从官方网站下载我们的 SDK:MSPM0-SDK 软件开发套件(SDK)| TI.com 然后、按照本指南导入我们的演示 projecte2e.ti.com/.../design-flow-guide.pdf Unknown 说: 是否可以将输入数量增加到6、将输出数量增加到6、就像 wel 是的、当然可以…
    • 1 年多前
    • MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
    • MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: MSP430F5510: USB WAKE UP FAIL

    Ben Qin
    Ben Qin
    已解决
    ?? ? 说: Vbus偶尔会短暂掉电,再恢复, 也许此时电脑已经丢失了对板子的连接,重新插拔能够唤醒吗? 你之前发送的页面我打不开,你是用的下面这个SDK吗? SDK: https://www.ti.com/tool/MSP430USBDEVPACK 同时你可以参考下相关的app note: USB Keyboard Using MSP430 Microcontrollers
    • 2 年多前
    • MSP 低功耗微控制器
    • MSP 低功耗微控制器论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] MSP430FR50431:I2C 引导加载程序

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Ephraim 您好! 1)。 您可以下载 MSPWARE 软件开发套件(SDK)| TI.com 、并使用 SDK 中的 BSL 示例代码作为参考、以编写您自己的 BSL 代码。 2)、您可以下载 MSP430 FRAM 器件引导加载程序(BSL)用户指南(修订版 AB)(TI.com) 作为 BSL 文档参考。 此致、 K·扬茨
    • 1 年多前
    • MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
    • MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: [参考译文] CC3135:关于 CC3135存储器和接口

    admin
    admin
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 BTW、在第一代(cc3100)中、我们有适用于 UART 的 SDK (连接到较早的 MSP430系列)的示例。 您也可以将其用作参考。 请参阅此处 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/721026/cc3120-only-uart-interface…
    • 1 年多前
    • Wi-Fi®︎(参考译文帖)
    • Wi-Fi®︎(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] MSP430FR6043:如何输出 Vref

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 您需要修改 REFCTL0寄存器的 REFOUT。 我建议查看 MSP430 Driverlib API 指南中的 Ref_A_enableReferenceVoltageOutput ()函数 、我将在下面分享该函数(您可以在 SDK 的函数定义中找到寄存器代码)。 此外、我建议阅读 器件 用户指南中的 REF_A 一章 。 此致、 Diego Abad
    • 1 年多前
    • MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
    • MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] CC256XQFNEM:用于 MSP-exp30f5529LP、EmAdapter BoosterPack、cc256xcqfn-EM 的连接

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 我假设您的错误来自没有下载 MSP430 TIVware SDK。 示例吗? 如果是、则需要下载主机驱动程序 https://www.ti.com/tool/SW-TM4C 此致! Rogelio
    • 1 年多前
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)
    • Bluetooth®︎(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] LP-MSPM0C1104:EEPROM 仿真 SDK

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0C1104 , LP-MSPM0G3507 , MSPM0L1306 , SYSCONFIG 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller…
    • 已回答
    • 1 年多前
    • MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
    • MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] CC3301:+ MSP430

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 我认为 CC330x 无法与 MSP430搭配使用。 使用 CC330x、您需要在主机处理器上运行 TCP/IP 堆栈。 MSP430FR5994没有足够的资源来实现此目的。 但您可以选择 CC3100、CC3120、CC3135。 此器件在 CC31xx 器件内有 TCP/IP 堆栈、您可以节省 MCU 中的资源。 另一种选择是在应用处理器内部采用 AT 命令应用的…
    • 1 年多前
    • Wi-Fi®︎(参考译文帖)
    • Wi-Fi®︎(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] OPT3101EVM:我想检索测量数据。

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Joseph: 感谢您的答复。 所以不可能断开 MSP430、而只使用 I2C 引脚来控制另一个 CPU 的连接? 我想可以通过复制所有 I2C 通信来实现、但我希望使用 SDK 或类似工具来实现这一点。 我最终会设计包括校准在内的一切、但首先我想使用 EVM 和其他 CPU 测试测量。 此致、 柳。
    • 9 个月前
    • 传感器(参考译文帖)
    • 传感器(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] DRV8889-Q1EVM:GUI 如何与 MSPM0L1306通信

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Keith: DRV8889-Q!EVM GUI 设计有板载 MSP430 MCU。 它的通信路径是不同的、通过 USB 到 UART VCP 完成。 此 GUI 无法与 MSPM0L1306搭配使用。 MSPM0团队为此提供了一个 GUI、即 https://dev.ti.com/gallery/view/TIMSPGC/MSPM0L-DRV8889Q1-EVM-GUI…
    • 1 年多前
    • 电机驱动器(参考译文帖)
    • 电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。

  • 发布新问题