E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 144 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: MSP430F1611: MSP430如何产生3路不同相位的PWM
Ben Qin
你好,需要3个定时器才能实现。 您可以参考下下面这个页面,里面列出了所有定时器数量大于3的MSP430系列芯片的型号: MSP430 微控制器 产品选择 | 德州仪器 TI.com.cn
4 个月前
MSP 低功耗微控制器
MSP 低功耗微控制器论坛
Answered
RE: [参考译文] CCS 未在用于 CI 构建的 Windows Docker 容器中检测已安装的编译器工具
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 所以我找到了一些有趣的东西! 我有一台 PC、安装 了 win10、并且安装了 CCS 11.2、命令行为"--mode unused --disable-components PF_MSP430、PF_MSP432" 然后安装了 ARM 编译器并尝试使用命令行命令来查找 ARM 编译器、它就像 Docker 容器一样失败! 因此、您只需在普通系统上自己复制…
6 个月前
Code Composer Studio™︎(参考译文帖)
Code Composer Studio™︎(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MSP430F1611:软件在可下载应用程序与不可下载应用程序中生成的 Port1中断
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Gary、 您提醒我检查我的引导加载程序,我发现了问题。 我未将 E000放置到端口2矢量地址、而不是端口1矢量。 谢谢你。 最恰当的考虑。
1 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MSP430F1611:关于 MSP430F1611 UART
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 这是一种糟糕的接收串行数据的方式。 一直停留在 ISR 中、直到数据包完成。 讨厌。 我使用状态机编写了一个中断驱动的数据包接收器。 当一个完整的数据包到达时、ISR 向主例程发送一条消息。 我必须想知道这些 MCLK 相关超时。 什么是 MCLK? 超时周期是否足够大于字符时间? 为什么不使用__delay_cycles ()? 首先让事情正常工作、而不会超时。 另一件需要注意的事情是您的…
1 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] MSP430F1611:USART 中的字符格式
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Kevin: 当帧不合适时、这并不意味着通信将被暂停。 如果发生错误、MCU 寄存器中的错误位将相应地发生变化: 您可以检查组帧错误位的状态。 顺便说一下、如果奇偶校验位为高电平、则不会出现错误。 C 此致 SAL
1 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MSP-FET:闪烁时出现问题
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Archie、 一些后续问题: -在尝试 Windows 7和 Windows 10时、他们是否使用完全相同的硬件来支持
MSP430F1611
? -他们能否发送器件管理器和"MSP 调试接口"属性的屏幕截图? 以检查设备管理器中是否正确列出了两个端口。 -看起来很初级、但他们是否尝试重新启动 PC? 似乎适合 此主题中存在类似问题的客户。 请告诉我…
1 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MSP430F1611:关于 MSP430F1611定时器
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 用户指南(SLAU049F)中提供了递增模式计数序列图11-3。 由于 CCR0只有16位宽、 因此分配的结果是将 CCR0=23039设置为计数器计数到23039。 它永远不会达到0xFFFF。 未经请求:图11-3显示计数器同时计算0节拍和(CCR0)节拍、因此周期实际为(CCR0+1)。 将 CCR0分配到(周期-1)是一种常规习惯、在您的情况下为"CCR0=23040…
1 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MSP430F1611:msp430F1611不能取代149
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好: 非常感谢您的回复。 我现在使用IAR EW 5.20 技术1软件并替换TI的MSP-FET430UIF,程序下载和模拟都很好。谢谢。 此致, Xmyu
1 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
RE: MSP430F1611: 型号器件x -ray测试,检测结果显示有气泡!
Yale Li 李耀先
您好 关于质量信息,请您查阅: 材料成分: https://www.ti.com.cn/materialcontent/cn/home 认证(ROHS证书,Reach证书,红磷声明等): https://www.ti.com.cn/zh-cn/support-quality/environmental-info/environmental-home.html Qualification report: https://www.ti.com/qualificationsummary/cn/qualsumm…
2 年多前
MSP 低功耗微控制器
MSP 低功耗微控制器论坛
Answered
[参考译文] MSP430F1611:将组装中的 IAR 项目转换为 CCS
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1073562/
msp430f1611
-convert-a-iar-project-in-assembly-to-ccs 部件号: …
已回答
2 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题