Other Parts Discussed in Thread: MSP430F248 各位大侠:
请教下,MSP430在进入LPM3低功耗模式后,AD采集管脚该如何处理比较好?
我这边采集的电压经过分压后再0~3.3V之间,AD脚肯定不能设置为输出,压差会造成损耗。但是我设置为输入(无上下拉)时,当输入电压在1.7V左右时候,比在0V和3.3V左右时,整体功耗增加了十几个uA。
我想问下这种情况怎么处理比较好,我这边时对功耗要求苛刻的场合.
多谢。
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6972 , MSP430F248 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/827487/msp430fr6972…
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F248 各位大侠:
发现一个奇怪的问题,一个产品用的msp430F248芯片,接2M晶振,运行过程中,程序会关掉晶振进入低功耗模式,每隔1s唤醒晶振一次。
测试中发现几个产品晶振无法起振,外部看门狗每隔30s给一个复位信号也不起作用,测量无源晶振两端有1V左右电压,无波形。断电后再上电,可以恢复正常。
想问下各位大侠:
1、什么情况下会发生晶振无法起振问题,产品已经生产了很多了(1000个…