E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 41 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: [参考译文] MSP430F5259:使用 BSL Scripter 执行的 CRC_CHECK
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 我知道、但是 CRC 校验命令只写入少于0xFFFF 字节。 没有其他适当的方法来改进它。 此致、 现金豪
5 个月前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MSP430F5259:使用 BSL-UART 进行编程
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Akshit: 510欧姆的阻抗非常强、当以该值拉低时、可能需要在 IO 中灌入超过6mA 的电流。 您的工作电压是多少、是3.3V 吗? 上拉电阻器强度可能过高、值更高的上拉电阻器(4.7k Ω 是常用的标准值)可能会有所帮助。 此致、 布兰登·费舍尔
6 个月前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
RE: MSP430F5259: 是否可以不给VIO供电,只给VCC供电。
Yale Li 李耀先
不行,两路电源轨缺一不可。
7 个月前
MSP 低功耗微控制器
MSP 低功耗微控制器论坛
RE: [参考译文] MSP430F5259:器件的调试接口已保护。
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 我能看到的唯一直接的事情是 __no_operation(): 不会永久循环。 我通常不会这样做 while (1); 、但我也看到有人将 MSP430置于低功耗状态。 所以您的代码将运行到最后、不确定会发生什么、我想会生成一个故障、故障处理程序将对其进行处理、我想这是默认的故障处理程序-不确定会是什么、 但认为它可能只是一个循环永远-我需要检查...
8 个月前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] MSP430F5259:写入存储器块时出现问题
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Tom、 要再次检查、您是否插入了高速 USB 端口? 一些具有这些端口的笔记本电脑过去遇到了 MSP-FET 问题。 Amruta
1 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MSP430F5259:没有用于 I2C 引导加载程序的工具支持
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 我现在可以通过 I2C 进行编程。 非常感谢。
1 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] MSP430F5259:MSP430F5259:
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Tom、 您将缓冲区与什么搭配使用、并让编译器分配存储器或设置存储器地址? 此致、 Luke
1 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] CCS 未在用于 CI 构建的 Windows Docker 容器中检测已安装的编译器工具
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 所以我找到了一些有趣的东西! 我有一台 PC、安装 了 win10、并且安装了 CCS 11.2、命令行为"--mode unused --disable-components PF_MSP430、PF_MSP432" 然后安装了 ARM 编译器并尝试使用命令行命令来查找 ARM 编译器、它就像 Docker 容器一样失败! 因此、您只需在普通系统上自己复制…
6 个月前
Code Composer Studio™︎(参考译文帖)
Code Composer Studio™︎(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] MSP430F5259:标准 USCI - TX 完成?
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Dan、您好! 我在数据表中没有看到任何 eUSCI 的引用、但我在用户指南中确实看到了这些引用。 如果我正确地回忆一下、《用户指南》列出了 F5xxx 系列中任何 MSP 中的所有模块、但这并不意味着每个 F5xx 器件都有用户指南中列出的所有模块。 为了检查一个已完成的传输、我将检查 UCBUSY 标志或者 RXIFG。 您可以参阅此主题以了解更多详细信息[link…
2 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
RE: [参考译文] MSP430F5259:IAR 的自定义引导加载程序项目
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 是的、但请遵循本文档 https://www.ti.com/lit/an/slaa450g/slaa450g.pdf?ts=1634978486193&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FMSPBSL%253FkeyMatch%253D%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase…
2 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题