搜索提示
找到 3,505 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] MSP-EXP430F5529LP:SPI 从器件发送错误字节
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 你好 Jesse、 感谢您的详细博文。 遗憾的是、您的附件没有通过。 是否可以尝试使用"插入/编辑介质"选项重新连接它? 对于具有芯片选择(CS)的 SPI 从器件配置、我建议查看我们的'SP430F55xx_USCI_SPI_standard_slave.c'代码示例。 在这里、您将找到 P2.0用作 CS 的位置。 在 SPI ISR 中、您可以在继续之前查看如何检查…
6 年多前
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
MSP-EXP430F5529 LaunchPad 编译报错output file "SPPLEDemo_Lite.out" exceeds code size limit
zhilin gao
Other Parts Discussed in Thread:
MSP430F5529
, MSP430F5438A MSP-EXP430F5529 LaunchPad 编译sppdemo的时候报错output file "SPPLEDemo_Lite.out" exceeds code size limit,应该如何解决?
11 年多前
MSP 低功耗微控制器
MSP 低功耗微控制器论坛
RE: UCA0--UART DMA发送无法触发,DMA接收可以
Lina Lian
li dong, 我看了
MSP430F5529
code example, 一般你安装了CCS,MSPWare中就有,其对应的下列例程 “MSP430F55xx_dma_02.c”就是使用DMA-UART进行数据发送的。你可以参考一下。 MSP430F55xx_dma_01.c DMA0, Repeated Block to-from RAM, Software Trigger MSP430F55xx_dma_02.c DMA0, Repeated Block UCA1UART…
MSP430F55xx_dma_02.c
视图
隐藏
9 年多前
MSP 低功耗微控制器
MSP 低功耗微控制器论坛
请问ldc1000的RPMIN和RPMAX是怎么设置的。。就下面这个图是怎么理解的。。
you zhou
Other Parts Discussed in Thread:
MSP430F5529
这个图里面介绍的方法完全看不懂。。。我们也没的那个阻分析仪。。
11 年多前
数据转换器
数据转换器论坛
DRV8323: SPI通信
user5977653
TI 认为已经解决
Part Number: DRV8323 8323的SPI参考例程可以在哪获得
4 年多前
电机驱动器
电机驱动器论坛
Answered
RE: 新手请教关于MSP-EXP430F5529LP的一些问题
Xiangjun Wang
已解决
。。。俩TI员工说的不一样啊= =我特指的是
MSP430F5529
里的ADC12,它是单极性的吗??我主要是怕使用不当损坏器件。另外,关于采样和转换时间(见文件SLAU208O的 28.2.5章节)可选择的信号源,在device-specific data sheet 里也没有说明。。。
9 年多前
MSP 低功耗微控制器
MSP 低功耗微控制器论坛
Answered
RE: [参考译文] CCS/ADS8684:SPI的恒定响应
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 我编写了自己的函数来进行我的自定义SPI通信。 代码如下: //R&D Robotics - Onur Yildirim //模拟输入MODULU - 07.02 2018 #include <string.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include "driverlib.h" //#include "MSP4S_SPI…
7 年多前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
RE: CC3000 wifi
Kung Ed
您好,我现在用的TI的
MSP430f5529
+cc3000.能否在该模块上写 自己的socket()函数作为服务器,将自己的手机作为客户端进行通信呢?谢谢,
10 年多前
Wi-Fi
Wi-Fi 论坛
开启MSP430f5系列内部的25M高速时钟出现的问题
kaixiang chen
Other Parts Discussed in Thread:
MSP430F5529
能否帮我看下这个官方例程? 这个例程可以开启25M的主时钟,但是我确实很多地方都看不懂啊,谁能帮我解释一下呢?主要是 void SetVcoreUp (unsigned int level)这个函数不懂,学1系列的时候,这里面的东西压根没见过,他们有什么作用?为什么要对他们进行设置?我试了其他可以开启25M的程序,结果发现,程序运行时他们都跑飞了,就这个程序可以开启。是…
14 年多前
MSP 低功耗微控制器
MSP 低功耗微控制器论坛
RE: msp430f530用什么编程器
Ken Wang
jingyu, MSP430 的开发工具可以用MSP-FET430UIF,建议它和CC3100连在一起使用。 代码可以参考我们CC3100SDK里面在
MSP430F5529
的例程。 谢谢
11 年多前
MSP 低功耗微控制器
MSP 低功耗微控制器论坛
<
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题