搜索提示
找到 3,505 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
  • MSP430F5529LP与口袋实验板

    chen2
    chen2
    请问这个PDF里面让我们导入和下载的程序,在哪里可以下载呢?
    • 2350.MSP430F5529 pocket kit hands-on practice .pdf
    • 9 年多前
    • MSP 低功耗微控制器
    • MSP 低功耗微控制器论坛
  • RE: Patch SpiFirstWrite问题

    jun chen7
    jun chen7
    最后一个是由wlan.c的wlan_start函数决定的,我看国外的论坛好像说以前版本是0x01,现在的版本是0x02。但是我用EXP-msp430F5529运行 最后一次intDriver(0),SpiFirstWrite 不是 0x01 0x00 0x05 0x00 0x00 0x01 0x00 0x40 0x01 0x02 ,是 0x01 0x00 0x05 0x00 0x00 0x01 0x00 0x40 0x01 0x01 Patch intDriver(0)跑不过去。
    • 11 年多前
    • Wi-Fi
    • Wi-Fi 论坛
  • Answered
  • [参考译文] DRV8323:SPI 参考示例

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: DRV8323 , BOOSTXL-DRV8323RS 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1053799/drv8323-spi-reference-example 器件型号: DRV832…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电机驱动器(参考译文帖)
    • 电机驱动器(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: ADS1292R的烧写问题

    Ken Wang
    Ken Wang
    ADS1292的板子上面带的是一块MSP430F5529的单片机,烧写口有JTAG和SBW两种方式 。 系统需要识别的是你的烧写器,不是你的板子,板子只需要上电就行。你看下你的硬件资源管理器里面有么有关于JTAG调试器的识别信息。 另外可以的话,提供一下报错信息或截图。这样比较容易找到问题。 谢谢
    • 10 年多前
    • 其他微控制器
    • 其他微控制器论坛
  • [参考译文] 如何用 MSP430F6779初始化 TRF7970A

    admin
    admin
    Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779 , TRF7970A 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1345678/how…
    • 1 年多前
    • MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)
    • MSP 低功耗微控制器(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: 请教关于MSP430汇编中的指令DINT和EINT。(文中图片来自MSP430F169的英文用户指南)

    Lichen Wang
    Lichen Wang
    我做了一些測試來觀察下面的片段代碼中, 何處不能接受中斷. 結果和用戶指南中的描述, 大有出入. 根據用戶指南, 紅色方框裡面的代碼不能受中斷. 我的測試結果則是, 如果使用 MSP430F2011 或 MSP430G2553, 綠色方框裡面的代碼不能受中斷. 如果使用 MSP430FM5739 或 MSP430F5529, 藍色方框裡面的代碼不能受中斷.
    • 10 年多前
    • MSP 低功耗微控制器
    • MSP 低功耗微控制器论坛
  • 关于2018年电赛规则的问题

    ZheKai Gui
    ZheKai Gui
    Other Parts Discussed in Thread: FDC2214 我是安徽省的参赛生,电赛选择的是D题,手势识别,用的是一块FDC2214,一个通道。同样是D题,同一个教室,却有两套评判标准。我们的问题是没有做掉电保存,所以第一第二问没有得分,但是三四问和其他发挥部分都做出来了,如果大家一个标准我无话可说,但是其他同学在同一个教室里却又可以进行测试。。。这让我很郁闷。。。。我们找评委理论的时候,评委他有他的评判依据,难道规则还有针对性的吗?
    • 7 年多前
    • 学生
    • 学生社区综合讨论
  • Answered
  • 如何将幅值大于3.3v的信号送入msp430进行AD转换

    gj chen
    gj chen
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529 如何将幅值大于3.3v的信号(比如0-12v)送入msp430进行AD转换????用运放吗?还是电阻分压?电阻分压会不会导致采集结果不准?电阻阻值和标称值有点误差所致。
    • 已回答
    • 12 年多前
    • MSP 低功耗微控制器
    • MSP 低功耗微控制器论坛
  • Answered
  • msp430 RAM超区问题

    紫电2000
    紫电2000
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6723 , MSP430F5529 我使用的编译器是CCS,版本是 Version: 5.4.0.00048 ,使用的MCU是MSP430F6723,配置如下图 使用CCS编译时,如下如 使用的MSP430F6723资源如下所示 疑问:msp430F6723的RAM空间是4Kb,为什么编译器显示已经使用了7398byte,将近7K的RAM了,还没有报错。 但是设备运行时,变量总会有莫名其妙的改变,是否与此有关。
    • 已回答
    • 11 年多前
    • MSP 低功耗微控制器
    • MSP 低功耗微控制器论坛
  • Answered
  • RE: [参考译文] CCS:能否在目标配置文件中定义 C/C++预处理器宏?

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 谢谢、这些是有用的提示! 现在、我刚刚使用器件名称宏来触发更语义的定义(并可能在稍后迁移到更强大的解决方案)、例如 #if __MSP430F5529__// 假设 MSP-EXP430F5529LP 板 #define Nate_LP_F5529 1 #endif 现在、这是一个很好的解决方案、由于情况融合、我们可以研究如何设置单独的构建目标、但更具体的硬件可能会在这一点上得到更好的解决…
    • 5 年多前
    • Code Composer Studio™︎(参考译文帖)
    • Code Composer Studio™︎(参考译文帖)(Read Only)
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。

  • 发布新问题