搜索提示
找到 3,505 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
  • TI-Wireless Connectivity-slab056b

    bumper_163
    bumper_163
    • slab056b.pdf
    • 12 年多前
    • 文件中心
    • 无线连接
  • MSP430五金工具用户指南

    user 21ic
    user 21ic
    This manual describes the hardware of the Texas Instruments MSP-FET430 Flash Emulation Tool (FET).The FET is the program development tool for the MSP430 ultralow-power microcontroller. Both available interface types, the parallel port interface and the…
    • MSP430五金工具用户指南.pdf
    • 12 年多前
    • 文件中心
    • 无线连接
  • Getting Started with the MSP430 LaunchPad 2.22版(2013年7月)

    gaoyang9992006
    gaoyang9992006
    Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR2433 , MSP-EXP430FR2355 目前在本论坛是最新版,刚刚在逛国外的TI论坛看到的。经过搜索检查发现,之前最新版是2.01版本。 MSP430_LaunchPad_Workshop_v2.22.pdf
    • 5 年多前
    • MSP 低功耗微控制器
    • MSP 低功耗微控制器论坛
  • MSP430(tm) Hardware Tools User's Guide (Rev. N)

    Robert Luo
    Robert Luo
    MSP430(tm) Hardware Tools User's Guide (Rev. N)
    • slau278n.pdf
    • 12 年多前
    • 文件中心
    • MSP430™16 位超低功耗 MCU
  • MSP-FET维修问题

    Taotao Wang1
    Taotao Wang1
    Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET 不小心将MSP-FET的VCC_tool与地短接了,烧了Q3的MOS管,换了一个后,测试TP0是3.3V,但是插上电脑后power灯亮一会就不亮了而mode亮了,仿真时识别不了器件,电脑可以识别仿真器,并且CCS也可以检测到,请问怎么维修。这么贵的东西,一个不小心,利尔达又不给维修。。。请教大神。(电路图见附件的168页,和TI官方给的一样)
    • slau278y.pdf
    • 8 年多前
    • MSP 低功耗微控制器
    • MSP 低功耗微控制器论坛
  • TI芯片使用自主开发仿真下载器分享

    Xiaowei Bai1
    Xiaowei Bai1
    希望对大家有帮助
    • TI自主开发仿真下载器.pdf
    • 13 年多前
    • MSP 低功耗微控制器
    • MSP 低功耗微控制器论坛
  • MSP430 硬件工具

    user 21ic
    user 21ic
    本手册对德州仪器(TI) 生产的MSP-FET430 闪存仿真工具(FET) 的硬件进行了说明FET 是针对MSP430超低功耗微控制器的程序开发工具。对提供的接口类型,即并行端口接口和USB 接口进行了说明。
    • 19.MSP430 硬件工具.pdf
    • 12 年多前
    • 文件中心
    • 无线连接
  • MSP430FR5994: transform_ex1_fft_fixed_q15

    ?? ?
    ?? ?
    Part Number: MSP430FR5994 If I use the data collected by the ADC module that comes with the MSP430FR5994, how should I convert the data format to the array input in the example transform_ex1_fft_fixed_q15 for direct use.
    • 1 年多前
    • MSP 低功耗微控制器
    • MSP 低功耗微控制器论坛
  • MSP430F5529LP 定时器中断和UART中断冲突

    P.H Zhang
    P.H Zhang
    我准备用UART接受的数据控制定时器PWM占空比,但是现在刚把两个分别的PWM程序和UART程序合并到一起就出现问题。 单独测试两个程序没问题,合并到一起就出现问题了。PWM点亮小灯能使用,但发给UART的信息没有回复(应该是发收的信息一样)。 我猜测是UART中断过程中被定时器打断了。我又在UART中断服务函数中先关闭全局中断,处理完再打开。但是还是行不通。求解? #include <msp430.h> void PWM_init(void){ P1DIR |= BIT2+BIT3…
    • 8 年多前
    • MSP 低功耗微控制器
    • MSP 低功耗微控制器论坛
  • 430f5529关于ucb的iic模式的问题,一直无法正常使用,求助

    Jiaxin Su
    Jiaxin Su
    连的设备是淘宝随便买的一个oled的屏幕 连线为UCB1的两个口 代码是照着官方例程改的,但就是跑不通,只进入过一次tx的中断,后来就卡住了,再也进不了第二个tx中断了,一直弄不懂是什么原因,用模拟iic就没问题 希望有用过5529的大神帮助一下 #include "driverlib.h" #include "liblist.h" #define OLED_ADDRESS (0x78) #define OLED_CMD 0 #define OLED_DATA …
    • 9 年多前
    • MSP 低功耗微控制器
    • MSP 低功耗微控制器论坛
<>

未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。

  • 发布新问题